处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通将市场的移动DNA引进互联网处理器,实现先进网络平台

高通将市场的移动DNA引进互联网处理器,实现先进网络平台
来源:EEWORLD 时间:2013-11-29

高通融合双核Krait应用处理器与全新的封包处理器引擎,建立下一代智能网络

2013年11月27日,中国北京讯——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)日前宣布,其子公司高通创锐讯推出高通互联网处理器(IPQ)产品系列,将家庭网关、路由器与媒体服务器等网络设备转化为“智能家庭”平台。采用IPQ的网络拥有优异的多任务处理性能和低功耗,可以立即在家庭和公司内部支持基于IP的下一代内容、应用、系统和其他设备,也就是所谓的物联网。

高通创锐讯总裁Amir Faintuch表示:“高通持续帮助推广智能手机的使用体验和生态系统,我们现在正在运用公司的移动DNA,将智能手机转化为平台,提供先进的内容、应用和服务,以供家庭使用。高通将移动和联网专业知识带到互联网处理器,扩展其产品系列,并开发全新的网络平台功能。通过这一适用于家庭网关和企业级接入点、高性能、节能且灵活的全新处理器,高通将推动网络边缘创新,再次展现其提升消费者体验的能力及承诺。”

融合双核Krait和封包处理器引擎的性能

IPQ让家庭网络设备除了提供宽带连接外,还能拥有更多功能。服务提供商可以推出新的内容、应用及安全监控等服务,扩展收入机会。零售原始设备制造商(OEM)可以推出家庭自动化与控制及个人云端等顶级联网产品,提供差异化的增值功能。高通的“智能家庭”平台融合美国高通技术公司的双核1.4 GHz Krait中央处理器(CPU),可以管理复杂的、高要求的互联网应用和服务等高级功能,加上高通创锐讯新推出的双核730 MHz封包处理器引擎,可以卸载网络流量,通过LTE、802.11ac Wi-Fi、HomePlug™电力线、有线/无线混合技术及以太网络,支持高达5 Gbps的汇总容量。

此外,该平台拥有高通的安全、加密、Trustzone™及安全开机等功能,可以支持各种高级服务,如家庭和医疗监控,这些服务要求同类秀的隐私和认证功能。Krait与封包处理器引擎的绝佳搭配,为IPQ带来了前所未有的处理能力、灵活性及敏捷性,构建的网络平台可以支持数量不断增长的设备,以及复杂度持续提升的应用。

低功耗、的每瓦性能

目前,家庭网络设备的耗电量极为惊人,不但影响环境,也损害消费者的腰包。IPQ平台实现全新的电源效率,让家庭能够“常开常联”,帮助降低企业级接入点的网络运营成本。28纳米工艺的IPQ采用高通的低功率移动架构,每瓦性能比竞争对手的产品高出70%。IPQ可以动态调整系统运行,适应网络需求,实现能效,而其他大多数网络处理器只能以开关模式运行,常开的网关会持续耗电。

灵活的、可扩充的架构

真正的智能家庭需要大量的网络配置,才能满足目前及未来的应用及设备需求。对产品开发商来说,IPQ提供了灵活的架构和多种媒体及网络接口,让他们能够实现各种各样的家庭联网产品,支持不同功能组合和使用环境。此外,IPQ模块化的软硬件设计采用独立于物理层的处理器,客户可以在DSL、宽带线缆和光纤接入产品中重复利用硬件设计和软件投资。IPQ支持各种主要接口,如PCIe、USB 3.0、SATA3、SDIO 及千兆位以太网,提供广泛的产品,限度地减少产品线中的平台开发投资和时间。

IPQ产品系列首先推出两款解决方案,分别是适用于零售路由器和家庭媒体服务器的IPQ8062和IPQ8064,目前这两款产品都已经进入量产,将于2014年上半年开始推出商用产品。采用IPQ的网关和企业级接入点预计将于2014年年中推出。

业界对高通互联网处理器技术的支持

Aruba公司:Aruba Networks首席技术官Keerti Melkote表示:“与不断提高的家庭网络需求一样,‘自带设备’到上班以及无线语音和视频持续普及等趋势,要求企业网络必须面向全新的性能、弹性及扩充能力做好准备。提高网络的处理性能,同时持续满足企业环境严苛的电源需求,与我们的战略完全一致,即帮助客户以快、效的方式建设下一代无线网络。”

普联技术有限公司(TP-LINK):TP-LINK产品副总裁苏建勋表示:“高通的互联网处理器强大的处理能力,丰富的外围接口,以及卓越的电源管理,搭配高通创锐讯先进的Wi-Fi和电力线通信(PLC)技术,将给家用网络设备带来非常多的可能性。作为策略合作伙伴和互联网处理器的早期采用者,TP-LINK将会很快推出基于这个平台的新型网络设备。”