处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Lifi技术,让每一束可见光成为高速Wifi

Lifi技术,让每一束可见光成为高速Wifi
来源:我爱方案网 时间:2013-11-29

【导读】当某一天,电脑手机上网已不需要再搜索wifi信号,只需一束光照到电脑上就能上网,是不是听起来很厉害的样子?早在2011年一位英国的科学家就提出了采用光波取代无线电波传输数据的LiFi技术,而我国复旦大学研究人员近日已成功实现了LiFi上网技术,新技术比现有WiFi数据传输快近10倍。

WiFi功能是所有手持设备用户的心头之好。数据显示,2011年,全球4.39亿家庭用户使用WiFi,经过WiFi认证的产品发货量超过了20亿部。不过,由于每月全球50亿手机传输的高达6拍字节(1拍等于10亿兆)的数据,导致无线局域网和无线通讯网络的无线电频率所剩无几。这直接导致越来越多的人抱怨无线信号不稳、网速太慢、经常掉线等。

近日,复旦大学就成功完成了这项国际前沿技术的试验,灯光下每秒3.7G的下载速度也创造了一项新的世界纪录。负责这一研究项目的复旦大学信息科学与工程学院教授迟楠、电信专家项立刚跟我们分享了他们对于LiFi技术的看法,并且揭示了可见光通信的两大发展瓶颈。

试验过程及技术原理

在复旦大学的实验室里,研究人员将网络信号接入一盏1W的LED灯珠,灯光下的4台电脑就能上网了,实验中,单向传输速率达到3.7G每秒,创造了可见光无线通信领域的单向传输速度纪录。实验中的实时系统平均上网速率达到150M,堪称世界快的“灯光上网”。

相关人士透露,这次试验还只是用了3个1W的灯珠,可以传3米远,如果使用更大功率的灯,网络信号会传的更广、更快,现在的技术就已经达到了10瓦的灯可以传15米,这意味着一个几百平方米的办公区域只需要在中央挂一个插入芯片的LED灯,就可以满足所有人的上网需求了。

光和无线电波一样,都属于电磁波的一种,传播网络信号的基本原理是一致的。研究中,给普通的LED灯泡装上微芯片,可以控制它每秒数百万次闪烁,亮了表示1,灭了代表0。由于频率太快,人眼根本觉察不到,光敏传感器却可以接收到这些变化。就这样,二进制的数据就被快速编码成灯光信号并进行了有效的传输。灯光下的电脑,通过一套特制的接收装置,读懂灯光里的“莫尔斯密码”。



LiFi相比Wi-Fi优势明显

与Wi-Fi相比,LiFi的好处有很多,所以各国都希望率先取得更多成果,在新的技术领域占得先机。Wi-Fi依赖看不见的无线电波传输,设备功率越来越大,局部电磁辐射势必增强;无线信号穿墙而过,网络信息不安全。而这些安全隐患,在可见光通信中就能被避免。

另外,光谱比无线电频谱大10000倍,意味着更大的带宽和更高的速度,这个网络也几乎不需要任何新的基础设施。

市场前景

随着白炽灯、荧光灯逐渐退出市场并被LED取代,未来任何有光的地方都可以成为潜在的LiFi数据传输源。想象一下这样的场景:在街头,利用路灯就可以下载电影;在家里,打开台灯就可以下载歌曲;在餐厅,坐在有灯光的地方就可以发微博;即便是在水下,只要有灯光照射就可以上网。LiFi另一个巨大的好处是在任何对无线电敏感的场合都可以使用,比如飞机上、手术室里等。

LiFi存在两大瓶颈

不过研究人员也坦言,要想真正的量产应用,除了LiFi技术本身的局限性,例如灯光容易被阻挡等等原因,摆在他们面前的还有两大瓶颈。


首先是数据的双向传输问题,上网不仅要下载还要上传,灯光照射在电脑上容易,但电脑或者手机要安装多大的灯泡才能回传数据?总要有来有回,这才构成通信,笔记本上安装一个大灯泡就觉得很不自然,回传是个大问题。

另一个瓶颈就是芯片,这也是核心的问题。在实验室,设备有两个笔记本那么大,如何让它们变成手机一样的大小?这就需要研发芯片。但研发需要大笔的钱,在Wi-Fi已然成熟的前提下,还会不会花大把钱搞一个未知技术的芯片?专业人士分析道,这项技术的推广,还要依靠在某个领域率先应用,LiFi要想真正普及,还有很长的路要走。