处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

李嘉诚预言新操作系统将面世,三星平台梦隐现

李嘉诚预言新操作系统将面世,三星平台梦隐现
来源:电子工程网 时间:2013-11-29
来源:每日经济新闻

昨日(11月28日),长江实业集团董事局主席李嘉诚在接受南方报业采访时透露,除了Apple(IOS系统)和Android,很快会有一个新的操作系统出现。这番说法引来外界猜测:这个“新的(手机)操作系统”会是什么?

《每日经济新闻》记者发现,去年9月李嘉诚曾与三星董事长李健熙会面,承诺将在手机及网络方面加强合作。还有外媒消息称,三星近日在韩国发布了自主研发操作系统Tizen,并可能将在明年1月份推出首款应用该系统的智能手机。

有业内人士认为,Tizen背后隐藏着另一个巨头英特尔,英特尔欲与三星合作,抢占移动芯片市场,以完成转型,三星则希望借此建立与苹果和谷歌相匹敌的生态系统。
三星的“平台梦”

高科技投资是李嘉诚颇为热衷的领域,和记黄埔作为全球3G运营的先锋,早在2011年初就开始布局4G网络。公开信息显示,中兴、华为与Hi3G(和记黄埔子公司)已签署LTE商用合同,在瑞典、丹麦部署2.6GHz LTE TDD/FDD网络。

手握庞大运营商资源的李嘉诚,携手操作系统厂商抢占市场顺理成章。去年9月,李嘉诚曾在香港与李健熙见面。有消息指出,李嘉诚和李健熙在午餐会议上,就手机、制造及工程等方面的合作空间进行讨论,和黄发言人证实过有关消息。两人承诺在手机及网络方面加强合作。

市场研究机构Gartner报告显示,第三季度搭载谷歌Android操作系统的智能手机出货总量达到2.05亿部,占据了智能手机市场81.9%的份额,三星智能手机出货总量达到8035.7万部,市场份额达到32.1%。

亮丽的成绩背后,过度依赖Android系统让三星存在巨大的不确定风险。2012年谷歌表示在5年之内Android系统都将免费给任何人使用,但这也暗示5年后Android系统可能不再免费。

作为电子产品领域的领导公司,三星有能力打造自己的操作系统,从而实现苹果、谷歌般的生态系统。

基于此,三星一直有个操作系统平台梦,前有Bada试验,现有Tizen。

英特尔的“移动梦”


2011年9月,三星宣布将与英特尔合作创建基于Linux的一款新开源操作系统Tizen。目前Tizen联盟的成员包括英特尔、Sprint Nextel、松下电器、华为、NTT Docomo和沃达丰等12家企业。

“Tizen的诞生并不是一种对谷歌的宣战,或许是作为备份系统,向业内证明三星拥有自己的操作系统,”在接受《每日经济新闻》记者采访时,IT评论人士孙永杰表示,就目前的情况而言,三星不会贸然借新的操作系统摆脱谷歌,因为Tizen系统不具备完善的手机应用的生态环境,但拥有Tizen会降低对Android的过度依赖,进可攻,退可守。

Tizen联盟中的英特尔则有着更远大的目标。在移动领域,英特尔仍然处于转型的过程中。尽管这两年英特尔通过制程、架构的创新不断提升芯片的能耗比,也拉拢了摩托罗拉、联想、中兴等厂商在它们的手机中采用自己的芯片,但从其去年仅占智能手机市场不足1%的市场份额看,效果不甚理想。

这家芯片巨头在“移动革命”中反应迟缓,被重要竞争对手甩在身后,而推动一个可替代Android的成功操作平台,或许会极大地推动该公司在移动领域的发展。

摩托罗拉的“低端梦”


虽然款搭载Tizen系统的手机上市时间还未可知,不过,从现在已经公布的Tizen系统特性来看,该系统的市场定位似乎盯向了低端机市场。借助三星物联网业务的基础,以及丰富的家电产品线,如果让产品实现系统互通,将智能手机与家庭生活更紧密地联系起来,三星将有可能迎来新一轮爆发增长。

目前,谷歌与三星的关系较为微妙。谷歌不想三星一家独大,收编摩托罗拉以备不时之需。三星想凭借市场占有率争取到进一步的话语权和控制力。双方都在博弈中艰难前行。

11月13日,谷歌旗下的摩托罗拉推出了对准低端市场的手机MotoG,意欲抢占低端市场。此外摩托罗拉CEO伍德赛德更是意味深长地向媒体表示,该公司未来可能会推出更低端的产品,毕竟“在字母表中,G以前还有很多字母”。