处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

华北工控新推基于Intel++H61芯片组6千兆网络安全准系统FW-1109

华北工控新推基于Intel++H61芯片组6千兆网络安全准系统FW-1109
来源:华北工控 时间:2012-05-23

随着互联网的发展,在极大丰富了人们的互联网生活和工作的同时,网络也带来的工作效率低、带宽资源紧张、机密信息泄露等问题,给企业、单位的正常工作秩序带来了挑战。如何管好、用好互联网,成为了企业、单位迫切需要解决的问题,除传统意义上的防火墙对外来的威胁进行检测和防御外,企业、单位内部的威胁和个人行为方式,也成为管理者密切关注和急需解决的问题。如何进行网页过滤、应用控制、带宽分配、往来资料审计等等问题已成为IT管理者的首要解决问题!

针对上述情况,华北工控推出了一款6千兆网络安全平台专用产品FW-1109,采用的 Intel H61芯片组,该产品在结构设计上完全符合 1U 网安产品规范,可广泛适用于金融、运营商、政府、公安、教育、能源、税务、工商、社保、卫生、电子商务等所有涉及网络安全应用的各个行业。

高性能平台

华北工控6千兆网络安全准系统FW-1109,采用Intel Sugar Bay H61 芯片组,搭配Intel第二代酷睿架构 LGA1155 i7、i5、i3、Pentium 、Celeron等等具有高计算性能和优秀网络处理能力的处理器,Intel第二代酷睿处理器还具有内置可视性功能,从而为客户带来了全新的技术创新和应用体验。支持2个DDR3 1333MHz 双通道 NON-ECC内存,可达16GB内存容量。

具有两组第三代BYPASS功能

华北工控的网络安全准系统 FW-1109功能接口丰富,适合多功能应用。提供接口包括1个 VGA接口、1个RJ45 Console口、3个 USB接口、1个CF卡槽 ,两个Sata2.0,支持 6个千兆网口采用Intel 82583V(兼容Intel 82574L) 10/100/1000Mbps千兆网卡芯片,具有更高的性能和可靠性,且提高性能的同时能显著的降低CPU的处理率。同时LAN3与LAN4、LAN5与LAN6两组网口具有第三代BYPASS功能,第三代BYPASS功能支持自动切换和人工软件切换方式,可自定义切换临界选择点,能很好的保证数据传输速率。操作更方便、智能。

安全稳定

6千兆的网络安全准系统FW-1109,可以有效的防止黑客入侵和竞争对手的恶意破坏。使用 Intel 82583V(兼容Intel 82574L) 10/100/1000Mbps高端千兆网卡芯片,具有优异的网络性能,能够提供的数据传输速率和网络连通功能。采用英特尔先进的处理器平台,稳定性能。该产品能广泛应用于网络安全设备、防火墙、入侵检测系统、上墙解码服务器和基于电信网络或计算机网络的智能终端等各种网络终端机市场。

产品特点

◆ 基于Intel H61芯片组,支持LGA1155 Intel Sandy Bridge LGA1155 Core i7/i5/i3 /Pentium /Celeron 等等处理器

◆ 支持2个DDR3 1333MHz 双通道 NON-ECC内存,可达16GB内存容量

◆ 支持6个千兆以太网, LAN3与LAN4、LAN5与LAN6 两组网口具有第三代BYPASS功能
◆ 1个VGA接口,3个USB接口,1个RJ45 Console口,1个CF卡槽,2个Sata2.0
◆ 尺寸:436mm x350mm x44.4mm

华北工控基于Intel H61芯片组6千兆网络安全准系统FW-1109,提供丰富的接口,搭配Intel先进的处理器,具有优异的网络性能;为客户提供了理想的网络平台解决方案,帮助客户网络系统实现大流量数据流畅、实时的传输,大大提高数据可用性和安全性。目前该款产品已经通过严格测试,华北工控的FW-1109是为网络安全设备、防火墙等行业的量身打造的一款产品。欲了解更多产品详情敬请查看华北工控网站: www.norco.com.cn 、 www.norco-group.com 或者联系华北工控当地销售人员。