处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧胜与Elliptic Lab合作开发基于超声波的低功耗非触摸手势控制技术

欧胜与Elliptic Lab合作开发基于超声波的低功耗非触摸手势控制技术
来源:电子工程网 时间:2013-11-29
欧胜与Elliptic Labs携手将面向消费电子设备“永远工作”的超低功耗非触摸手势控制变为现实

电子元器件采购网小编介绍欧胜微电子有限公司(Wolfson)与超声非触摸手势识别供应商Elliptic Labs日前联合宣布,双方已就在欧胜于业界的音频 数字信号处理器(ADSP)平台上利用Elliptic Labs的超声手势控制解决方案建立了合作伙伴关系。这项技术合作为诸如智能手机、平板电脑以及汽车信息娱乐设备等消费电子产品实现了“永远工作”的、基于超声波的低功耗非触摸手势控制。



在利用声波解析手部动作的领域内,Elliptic Labs的解决方案是目前被集成到便携式设备中的、可提供3D手势控制的技术,该技术拥有180度的视场,并可以安装在设备的各个侧面。该解决方案能够识别近距离范围和焦距可达50厘米的中距离空中手势。欧胜的超低功耗音频数字信号处理器平台使电子设备能够针对手势实现“永远工作、一直观察”,而不会大量地消耗电池的巡航时间。

欧胜音频中枢(Audio Hubs)的系列音频数字信号处理器提供了卓越的信噪比(SNR),以及一系列的处理选项,包括支持超高音频质量的、高达600MIPS的处理能力,同时还能够为其他需要准确模拟信号到数字信号转换和先进DSP功能的真实接口提供一个超低功耗的处理平台。由于ADSP系列与平台无关,同时具备了可运行欧胜声效增强和降噪软件套件、客户自己的软件或像Elliptic Labs的超声波手势控制等第三方软件的能力,可帮助移动设备制造商在市场上实现产品的差异化,同时优化电池的巡航时间。

欧胜微电子首席商务官Andy Brannan评论道:“随着语音控制、非触摸手势控制迅速地成为移动设备和可穿戴式设备的下一代人机界面之一,新设备的外形和应用场景使触摸控制越来越不实用。阻碍这项技术被广泛应用的障碍一直是功耗。欧胜消除了这个障碍,支持在所有的情况下都可“一直工作”的非手动控制。Elliptic Labs处于这项新技术潮流的前沿,因而我们也很高兴与他们合作,将其超声波非触摸手势控制解决方案运行于我们的超低功耗平台上。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen说道:“将Elliptic Labs超声非触摸手势解决方案集成到欧胜的音频数字信号处理器平台之上,给设备制造商提供一条为其客户展示非触控手势的各项优势的发展之道,同时确保极低功耗。今天,原始设备制造商(OEM)热衷于使移动设备实现对手势‘永远工作并永远观察’,同时消耗低的功量,并且可以与低功耗语音控制一起工作。我们结合在一起的技术能够使这些成为面向市场的现实。