处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OLED技术成熟后 液晶面板会被颠覆吗?

OLED技术成熟后 液晶面板会被颠覆吗?
来源: 投影时代 时间:2013-11-27

    LG和三星集团在本年度先后开售了55英寸的OLED电视。对此,华星光电AMOLED开发部科长曾志远看来,今年是OLED市场化的重要一年,一方面小尺寸高清AMOLED面板问世(超过440PPI),另一方面实现了大尺寸OLED面板(55英寸电视)的商品化。中国的八大彩管厂曾在CRT时代风光无限,但却在平板电视时代全军覆没。等到OLED技术成熟后,液晶面板业会像过去那样被颠覆吗?

    目前,OLED面临的挑战是在屏幕上的应用,如何取代LCD成为新的屏幕材料是OLED需要解决的问题。LCD之所以有可能被取代,是由于它非常的复杂,有许多层结构,比如有一些增强光亮的膜,使它的显示效果可以很漂亮。而OLED只有两层,通电之后就可以发光,其发光层的材料不同。与LCD相比,OLED的不同就是,黑色的就是黑色的,它是一个自我发光的产品,关掉电源后就不再能发光了,如果用OLED做显示屏会有很高的对比度,这对于光源来说并非独有,但对于显示屏来说非常重要。

  相关业内人士表示,AMOLED虽已在高端手机市场站稳脚跟,但在电视大屏上还欠缺火候。AMOLED可弯曲电视上市后,不久国内彩电厂商就推出了曲面液晶电视,价格方面也更实惠。OLED电视只有达到超高清且成本大幅下降,才能打开市场。从目前来看,OLED与液晶会长期共存、相互竞争。

  今年9月的IFA展中,海尔展出了国内首台OLED电视,不仅展示其多元化的技术创新实力。此举被视为推动国内企业对OLED产品重新布局,加速OLED电视全球推广战略的启动。

  就在今天,京东方在鄂尔多斯的5.5代AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,有源矩阵有机发光二极管)面板线正式投产,这是国内条、全球第二条5.5代AMOLED线。而华星光电本月动工的二期项目,及深天马在厦门的LTPS(低温多晶硅)产线,也含有部分AMOLED产能。至此,国内家电企业在下一代显示技术上,与日韩的差距正在不断缩小。

  虽然已经在积极布局OLED产线,但并不能说明本土面板企业已经有了充足的资本。就在本月,韩国警方公布了一项调查结果,表示三星窃取LG Display的OLED核心技术属实。市占率列全球、二名,合计占有率达到全球一半份额的韩国面板两强之间,尚存在量产技术欠缺,以致发生专利窃取事件,还在追赶过程中的中国面板企业,要做好了技术储备和专利储备的工作可能还有点难度。

  从CRT到平板,4K超高清,再到OLED面板,电视行业回归画面本质毋庸置疑。国产品牌在技术革新上似乎比洋品牌更能吃透消费市场的心思。相关业内人士表示,OLED电视面板目前的问题是良率不高。未来OLED良率上来后,前景乐观,但在这之前还有痛苦的学习过程。OLED与液晶相比,仍有明显的技术差距,国内面板业还需努力。