雾霾之下,红外成像等现有技术有助于摄像头“看穿”一定浓度的雾或烟尘,这在很大程度上保障了人们的安全。而使用较多的热成像一种被动的红外夜视技术。在安防领域,红外热像仪又被俗称为红外热成像摄像机,其技术原理主要是物体发出的红外辐射能通过光学镜头聚焦,然后传递至红外探测器上。探测器将信息发送至传感器电子元件,进行图像处理。电子元件将接收的数据转换为能在标准视频监控器或LCD显示屏上,或者可在任意联网计算机上显示的图像。
红外热像仪所显示的是被测物体的红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应,实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图。由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际应用中为更有效判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度对比度控制、实标校正、伪色彩描绘等。
完成监控效果 记录被掩盖下所隐藏的物体
监控场景不可能做到全天候有可见光,所以普通非红外摄像机很难做到全天候监控,而红外热成像摄像机是被动接受监控目标自身的红外热辐射,其可配合可见光摄像机使用,无论白天黑夜24小时均可以处于运行状态而正常工作;
在雨、雾等恶劣的气候条件下,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,因而观测效果受损。而工作在8~14μm波长的长波红外热成像摄像机,其穿透雨、雾的能力较强,从而仍可以正常地观测目标
普通监视摄像头是无法看到被掩盖下所隐藏的物体,如被埋藏的盗窃物品、尸体等。而红外热成像摄像机则可以检测识别出来,因为当某处的表面被弄乱时,该表面的热轮廓也会被破坏,如翻过的土壤热辐射和压实的土壤热辐射是不同的;
由于红外热成像摄像机是反映物体表面温度而成像的设备,因此除了夜间可以作为现场监控使用外,还可以作为有效的防火报警设备;
我国边境线甚长,海洋也辽阔,由于野外环境的恶劣,特别在下雨、下雪、大雾、大风的日子,许多系统都不可能很好地担当起防范作用,更不用说通过智能分析报警了。而采用人员巡逻,利用望远镜进行观察,往往由于可见光波长短,使观察效果不理想。利用红外热成像摄像机,可以探测到不同物体的红外热辐射,因而可以远距离地进行观察,尤其适用于风雨天气;
对于被遗弃的行李包裹等遗留物体,普通监控摄像头只能看到行李包裹的外部特征,很难观察到行李包裹内所装的物品,因而无法对其进行分析。而通过智能分析行李包裹的红外热图像的特征,即可推断出其内部物品的特征,从而就可对其进行适当地处置。如可检测分析识别出可燃物与爆炸物等。
热成像摄像机和可见光摄像机不一样,不能长时间开机,好白天不开机晚上开机,且白天开机的话注意避免正对着太阳或很高温度的物体,以免灼伤探测器。目前大部分厂家的做法是将热成像摄像机和可见光摄像机搭配使用,白天采用可见光采集图像,夜间采用被动红外热成像。
应用广泛 红外成像技术保障安全
就如同上文所描述,红外成像监控可以应用在雨、雾等恶劣气候,可以监控被掩盖下所隐藏的物体,除此之外,还有其他领域红外成像技术可以兼顾应用吗?
防火监控
由于红外热成像仪是反映物体表面温度而成像的设备,因此除了夜间可以作为现场监控使用外,还可以作为有效防火报警设备,在大面积的森林中,火灾往往是由不明显的隐火引发的。这是毁灭性火灾的根源,用现有的普通方法,很难发现这种隐性火灾苗头。而应用红外热成像仪可以快速有效地发现这些隐火,并且可以准确判定火灾的地点和范围,透过烟雾发现着火点,做到早知道早预防,早扑灭。
智能交通
红外热成像监控摄像机广泛应用于智能交通领域,随着前端设备市场的快速成熟,推动了智能交通应用的发展。热成像监控摄像机不受低照度、太阳强光的干扰,能够自动排除阴影和恶劣气候带来的影响,这是传统监控摄像机无法比拟的优势。无论白天还是夜晚,热成像提供了清晰的视频图像,它不受阳光影响,几乎不受外界环境控制。因此,热成像检测车辆和行人在路口的通行情况十分准确,满足了7*24小时实时监控需求。
雾霾频笼罩 红外热成技术恐“有心无力”
随着市场需求的发展及需求,现代高新技术几乎在安防监控领域中都有应用或者即将应用,现代传感技术中发展迅速的红外热成像技术在安防监控系统中也开始得到了应用。但随着雾霾天气的频繁严重,红外热成技术能否一如既往?
雾霾频笼罩 红外热成技术恐“有心无力”
视频监控技术专家孔子龙(音)表示,能在浓重雾霾中正常工作的安全监控设备尚未被发明出来。红外成像等现有技术有助于摄像头“看穿”一定程度的雾或烟尘,但内地近来出现的雾霾就是另一回事了。雾霾的悬浮颗粒数量过多且非常“瓷实”,像一堵砖墙一样有效阻挡了光线。
“按照我们的经验,如果能见度降至3米以下,就是好的摄像头也拍不到十几米外的物体,”孔子龙(音)说。言语间不难发现,现阶段,安防监控行业商机在即,但挑战并存!