处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

科技的普世之作,外媒评选出三项年度汽车技术

科技的普世之作,外媒评选出三项年度汽车技术
来源:车云网 时间:2013-11-26

智能手机融合技术:2014雪佛兰Impala

    重新设计的新款雪佛兰Impala的制胜点就在其配置了性能更好的娱乐设备和新版MyLink软件。新版MyLink软件界面简洁,按钮数量比旧版本减少了,语音识别功能也非常不错。一方面,Impala能更方便地与智能手机连接,让司机能通过MyLink Pandora应用软件来控制手机,在车内打电话或听音乐变得十分方便;另一方面,驾驶员甚至可以同时将两台智能手机联入MyLink,收听两台手机里的音乐文件,智能手机连接功能可见一斑。

    另外,为了让驾驶员更好地使用智能手机,Impala内部的设计也有了调整:液晶显示屏没有安装在仪表盘正中央位置,仪表盘正中央位置安装了一个USB接口和储物格。驾驶员可以将智能手机放进这个储物格内,不仅让智能手机和MyLink保持连接,而且也让司机在驾车时能更好地保管自己的手机。

    点评:新款雪佛兰Impala的MyLink软件设计为以驾驶员为中心,驾驶员能很方便地通过MyLink的简洁交互界面来使用智能手机的绝大部分功能。

汽车技术:斯巴鲁EyeSight

    斯巴鲁Eyesight系统包括配置雷达功能的偏离车道警备系统、防碰撞设备和主动巡航控制设备,并已经在Legacy、Outback、Forester这些车型中实现了。在走走停停的交通状况下(尤其在中国),驾驶员只要将Eyesight打开,汽车就能自动地跟随前方汽车行驶或停止,驾驶员只要控制好方向盘即可,如果EyeSight感应到有可能与前方车辆发生撞车事故,它会及时启动刹车装置,避免汽车碰撞的发生。

    而且,斯巴鲁的经济型汽车也能安装了EyeSight系统:配备EyeSight系统的2014款斯巴鲁Legacy的仅为2.71万美元(约合16.5万人民币)。

    点评:EyeSight的使用模式为乡村道路时,其自动驾驶效果不明显,但在交通拥堵的市区道路里,EyeSight就能让汽车行驶得更顺畅。

好的车载应用软件:丰田Entune

    现在,很多汽车制造厂商都为其生产的汽车安装了车载APP,驾驶员能通过车载APP使用自己的智能手机。我们对丰田公司的Entune软件系统十分喜爱,原因有两个:一. Entune软件能安装到所有丰田汽车上;二. Entune软件能优化其他车载软件的使用方式。

    例如,当你驾车行驶在一条陌生的道路上,想找一家餐厅吃点东西,那么通过Entune的超级语音识别功能,你不仅可以使用“必应”搜索引擎找到一家意大利餐厅,还能使用“Open Table”软件预定就餐位置。此外,Entune软件的设计师为保证驾驶员能安全驾驶,对其交互界面进行了专门设计,驾驶员还能利用Entune来使用Pandora和iHeartRadio来听音乐。当然,驾驶员的智能手机与Entune软件进行配对时,可能出现连接多次才能成功的现象。但在进行测评时,我们使用自己的iPhone手机在五台不同的汽车里与车内Entune软件连接,没有一次出现问题。

    点评:与那些高档汽车制造厂商不同,丰田公司不会向使用Entune应用软件的顾客收取月租费。这将吸引更多的顾客使用Entune软件。