处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

磁盘阵列切入安防市场 降低成本是发展关键

磁盘阵列切入安防市场 降低成本是发展关键
来源:互联网 时间:2013-11-25
    什么是专业的磁盘阵列?专业的磁盘阵列主要具备以下几个标志性特点:模块化设计,包括散热系统、供电系统、数据处理核心系统;控制器架构能提供冗余控制器配置;具备快照、卷镜像、远程复制等灾备技术;采用独立硬件芯片解决raid运算问题;采用高性能cache技术,具备缓存镜像功能。那么,磁盘列阵在监控领域应现状怎样?存在哪些问题?未来发展将走向何方?
  
  磁盘阵列的切入视频监控市场
  
  谈到磁盘阵列,我们一定会想到这些概念:DASNASSAN,这些产品在各行业都已经成熟应用多年,在安防监控行业也已经应用不少时日了。从整个行业的发展状态来看,选择可靠性高、稳定性好的存储设备,是每一个方案使用者、每一个方案设计者都必须考虑的问题,也是一个方案成功与否、稳定与否的关键因素。
  
  日前行业内从业人员接触多的磁盘阵列,一般说是IPSAN设备。由于随着技术的发展,实现IPSAN的技术门槛在降低,导致许多低端入门级产品充斥整个市场,而真正的专业产品由于价格因素或者对安防市场的不熟悉和不重视,反而不被行业内人员所熟知。
  
  那么,如何从鱼龙混杂的众多品牌中选择出符合要求的产品呢?其实很简单,在数据存储这个领域,控制器架构的产品已经非常成熟与稳定,只是在安防监控领域还不为人所熟知。控制器架构的产品,完成符合数据保存对安全性、稳定性、可靠性的需求。选定了这个方向,再结合品牌、价格等进行选择即可。
  
  专业的磁盘阵列厂商要切入安防市场也会遇到重重困难。首先是行业应用方案的不熟悉。如果只是单独的卖设备,我想对于客户来说,吸引力并不大,专业磁盘阵列厂商一般业务重心都不在安防市场上,对于安防的了解也不够深入,因此不太可能直接切入单打独斗;其次是价格上的困境。安防市场,预算还是比较紧张,而大部分又要投入到前端建设上,加上对数据安全性的不重视,导致存储设备采购预算严重不足,无法采购高档专业产品。
  
  所以,可以预见的是,从现在开始一段时期内,中高端专业存储品牌在安防监控项目中频繁出现的几率并不大。
  
  磁盘阵列视频监控应用存问题
  
  视频监控网络化步伐已全面展开,大量的监控数据被保存在安装硬盘的NVR、IP-SAN中,众所周知,目前大容量硬盘都属于精密机械部件,本身故障多发,属于易耗品。那么直接保存在硬盘中的数据必然面临数据丢失的风险。
  
  在传统的视频监控应用中,比如:小区、楼宇、园区监控等,对数据可靠性要求并不高,其监控数据的有效利用率一直保持在很低的比例上,一旦不幸运遇到硬盘故障,损失一块硬盘的数据对这些应用来讲都是可以承受的,大量的嵌入式录像设备厂商正是看重这一点,推出使用单盘模式的廉价NVR,免去支持硬盘数据冗余带来的成本提升;由于不做RAID,可以配置同样廉价的监控级硬盘,大大降低录像产品与方案的整体成本,低成本优势大大提升嵌入式NVR的出货量。
  
  众所周知,RAID技术可以消除硬盘故障带来的数据丢失和业务中断,但是它也对硬盘本身提出要求,一般要求是企业级硬盘,这种硬盘的固件对处于RAID工作环境下的各种状态进行调优,例如:可以对RAID下多块硬盘一起工作时产生的共振进行很好的磁头偏移补偿、可以固化一个硬盘错误处理的响应时间,以免错误修复时间过长,被RAID误以为硬盘不响应而踢掉、支持较好的并发读写性能等;这些调优都极大的增强了企业级硬盘在RAID环境的可用性。
  
  如果是低成本的监控级硬盘,由于硬盘固件本身的限制,不能很好的在RAID环境中工作;例如:没有针对共振的磁盘校正,RAID环境下数据读写出错机率大增,而监控级硬盘并没有固化错误处理的响应时间,硬盘忙时一个错误处理可长达2~5分钟,而一般RAID允许的硬盘响应时间为30秒左右,造成RAID掉盘现象增加,甚至连RAID初始化都完成不了;在RAID5工作和重构过程中,在写数据之前需要读出大量数据进行校验计算,但是监控级硬盘的读性能表现显然没有它的写性能表现好,大量的读IO队列经常堵塞,而造成多块硬盘的响应时间严重增加,可能导致批量掉盘。
  
  对于视频监控应用来说,只有付得起企业级硬盘高成本的高端用户才可以享受得起传统RAID技术带来的数据可靠性好处,传统RAID技术与监控级硬盘的糟糕兼容表现已经成为向大量视频监控中低端用户普及的阻力。
  
  因此,视频监控应用对传统RAID技术提出以下挑战:要求可配置低成本的非企业级硬盘组建RAID组,降低硬盘成本;要求降低大容量硬盘的重建时间,提升重构成功率;要求提升非企业级硬盘RAID组的可用性;
  
  磁盘阵列未来将被全闪存阵列取代?
  
  EIReg近日对数据中心的存储单元和磁盘市场未来五年的发展进行了预测。结果是磁盘市场将在五年内走向衰落,意思就是磁盘将渐渐的被闪存所取代,因为磁盘的速度太慢。公司CIO们现在已经逐渐接受了全闪存阵列做数据中心的存储模块,这算是下一代存储产品。
  
  诸如Bloomberg在内的很多组织也披露了一些他们的CIO们构建下一代数据中心的想法,他们希望自己的数据中心能有10到15年寿命。另一方面英特尔的闪存路线图上将会出现24TB的PCIe闪存卡,能耗也将进一步降低。值得注意的是将来数据中心中的存储会更多的加入软件的元素,即是说软件定义存储将是软件定义数据中心的非常重要的一个环节。
  
  有闪存阵列供应商表示闪存的密度还将继续增加,5年内一个机架内使用闪存存下10PB数据是一个可行的想法。这种在磁盘阵列上是十分难做的。进一步讲,全闪存阵列将会对主打性能和稳定性的高端磁盘阵列造成很大的影响,其中包括EMCVMAX/VNX,戴尔Compellent存储阵列,HDS的VSP/HUS,HP3PAR,IBMDS8000,NetApp的FAS6000等等磁盘阵列产品,他们需要也都在加紧的研发自己的全闪存阵列解决方案。
  
  在这个领域中虽然几家巨头都在做,但是更多的还是初创厂商,其中以PureStorage、ViolinMemory以及Whiptail(Cisco)为主。他们的表现和巨头们的表现相当甚至比巨头的技术更好。
  
  当下主流的全闪存阵列包括EMCXtremIO,NetAppFlashRay以及IBMTMS,这些厂商都是通过收购的方式进入到全闪存阵列的市场的。其他还有一部分厂商在自己做,比如HDS的VSP/HUSHAF,惠普的3PAR7450以及戴尔的Compellent全闪存阵列解决方案。