红外安防监控的概念及特点
当前,红外摄像机中大多采用低照度摄像机,当安防监控配备的红外灯发出指定的波长信号时,摄像机就通过夜视镜头呈现出好的效果。红外摄像机的组成部分包括摄像机、红外灯、镜头、红外灯电源等。就镜头而言,IR镜头的应用范围相对广泛,可用作红外对应的各种特殊用途,也可以作为普通镜头使用。
而且红外安防监控镜头还可以根据不同的使用场合,与常规的红外摄像机进行灵活地配合使用。红外安防监控可以在特定的范围将夜间的物体抓拍的比较,而且其防水功能也相对有优势,因此比较各种夜间的室外监控工作。
红外摄像机市场发展现状
红外摄像机厂家是顺应了我国特殊的市场需求。据了解,国外市场基本上不生产红外摄像机。其原因,一个是红外摄像机本身是一个高温产品,在大多数监控环境下都是潜在的危险因素,如煤矿监控、工业监控等等。第二是红外摄像机的低价竞争严重影响了产品寿命,据调查,普通的红外摄像机使用寿命一般不到一年。产品使用寿命短对于红外摄像机厂家来说也许是更多的利润空间,然而对于终端用户来说却是损害了消费者的利益。红外摄像机市场势不可挡,因此各红外摄像机厂家也在不断开发更具性价比的产品。国外摄像机品牌如三星、索尼为适应中国本土化也推出了红外摄像机,但为了解决红外摄像机弊病,国外研发出了超低照度摄像机。我国也可以研发出更具优势的红外摄像机产品,弥补其本身的功能缺陷,还可以解决安全隐患。
目前红外摄像机市场占有率的还是LED红外摄像机,但绝大多数产品照射范围只能达到100米以内。在应用方面,红外摄像机主要还是应用于民用领域。红外摄像机经过了几年的发展,市场也在不断更新换代,近期摄像机市场上又出现了能在夜间不用可见光也能像白天一样从监视器上直接观察人和物的激光夜视摄像机。
激光夜视摄像机技术不同于热红外成像技术和微光夜视技术,热红外成像技术只能看到人和物体的热轮廓,看不清物体的真实面目。微光夜视技术需要一定的月光、星光和环境光才能看到物体,如果没有光就什么也看不到。利用红外灯辅助照明虽然也能看到目标,但都不能克服红外光暴,不能隐蔽观察,容易自我暴露目标,图像受光波干扰,达不到像黑光夜视摄像仪一样的可视效果和清晰度。
从去年开始,红外摄像机厂家开始推出一款名为白光灯夜视摄像机,是与红外摄像机相对应的一种产品。据介绍,白光灯摄像机的优势是在晚上也能呈现出彩色图像,这不同于红外摄像机只能拍出黑白图像。白光灯夜视摄像机有调光技术,灯光的强弱是由周界环境来决定,周界环境越暗,灯光越强。这种白光灯摄像机比较适合于人迹较少的偏远工厂,其显眼的灯光还可以起到震慑作用。但白光灯摄像机实际效果及产品质量还需要接受市场的检验。
红外摄像机厂家的发展还需要很长的过程,红外摄像机在某些功能上有它的优势,但是红外摄像机厂家不能以牺牲产品寿命为代价,怎样解决红外摄像机寿命短、散热差等问题也是红外摄像机厂家在红外摄像机未来发展中要解决的命题。希望我国的安防产品在保证产品质量的前提下,能为用户带来更实用的功能。
物联网时代,红外安防监控全新发展
在物联网越来越发达的现代社会,人们已经逐渐步入一个全新的智能化时代。物联网基于互联网、传统电信网等信息承载体,可以使任何能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。作为互联网的应用拓展,物联网改变了各行各业的发展模式、改变了你我的生活,也改变了安防监控的发展道路。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。对于红外监控而言,应用创新也成为了其发展的核心,而智能化的用户体验将成为其主流趋势和创新重点。
当然,在红外安防监控夜视技术方面,我国的安防企业已经走在世界前列,部分先进高清技术也得到了国际市场的认可。一方面,夜间监控需求要求红外安防监控的高清化发展;另一方面,推夜视监控技术的提升也为红外监控的高清化道路奠定了基础。
如今,互联网在各行各业中,甚至是我们的家庭生活中均得到广泛而深入的应用。在网络化大潮中,各国都在致力于三网合一的开发与建设。对于安防监控行业而言,网络化可以更便捷、更完成的实现图像、声音的传播和共享。就红外安防监控而言,也可以保障用户在较远距离时对监控现场进行远程控制,无论是在建筑生产、工程项目还是在民用安防方面均有积极的作用。
在我国目前的安防监控市场上,主要流行低照度的红外摄像机。对于低照度摄像机而言,如果光线、照度不足就很可能产生不清晰的画面。而加装了红外照明器,虽然可以在一定程度上缓解,但仍然无法解决光雾光照的问题。因此,红外安防监控的高清化发展道路还需要各安防企业、行业人士的共同努力。
主动红外未来与被动红外融合
目前的红外摄像机市场相当混乱,主要在于业界缺乏统一的标准规范。例如,红外灯的照射距离便常常是各家企业宣传的重头戏,彼此间又不太一样,而究竟照射的距离是在哪个条件下测得的,当时的环境照度如何,呈现出来的画面品质又如何,却无从得知,这正是目前红外摄像机面临的严峻的考验,解决掉这个难题成为企业之间共同关注的焦点。
主动红外技术由早期的有效率仅为5%,发展到现在有效率25-30%的LEDArray技术,满足了近距到中远距离的红外夜视技术突破,而激光照明技术是实现远距离的夜视监控的好途径之一,而且光强度也比常规光源强的多,远距离夜视技术是今后夜视监控市场的一个趋势。
主动红外技术与被动红外技术的融合将是未来的趋势之一,利用被动红外技术穿透力强,照射距离远的特点去发现目标,利用主动红外技术照明的原理去采集目标细节特征,可以为中远距离监控提供有力的“证据”。
结语:
总之,智能化、高清化、智能化是市场对红外安防监控提出的必然要求,也是其发展的重要趋势。只有完成这三“化”才能更好地满足安防客户越来越多元化、高标准的消费需求,增加产品的应用方便性和其他附加值,从而进一步推动安防监控产业的全新发展。