处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

可穿戴技术 敢问路在何方?

可穿戴技术 敢问路在何方?
来源:21ic 时间:2013-11-25

设想一下,一块小小的粘合带可以即时收集您的身体数据并通过智能手机告诉您什么时候需要补水或涂防晒霜;再试着想想,一个安装在工作犬身上的传感器可以给主人发送语音指令…全世界的科技工作者们都在夜以继日地开发可穿戴技术的应用,这些应用将驱动这场技术革新进入一个全新的领域,让那些只能在科幻电影中才能看到的高科技变成现实。

我们不再仅仅是“使用”技术。它时时刻刻在我们的身边,在我们的身上,甚至在我们的身体里,我们的生活里里外外都离不开它。由此,一个新的流行词应运而生,即物联网。物联网应用的多样性令人称奇,从智能消费产品到人或动物健康和行为的监测设备,它已遍及我们生活的方方面面。Dairymaster公司已针对农民推出了大量智能产品,其中包括一种基于云的MooMonitor项圈,该设备可对母牛是否处在受孕期进行精准的监测。

可穿戴技术的早期应用产品包括手表和矫正视力的镜片,后来扩展到医疗健康和健身监测设备,如今又延伸至智能手表和活动追踪器。三星近推出的一款搭载安卓系统的新型Galaxy智能手表,是一种带有触摸屏的计时器,作为智能手机的延伸产品,它可播放音乐、安装应用程序、拨打电话,也可对运动和健身目标进行跟踪。仅仅通过佩戴一个小小的腕带,Jawbone UP™便可轻松地对睡眠,运动和饮食等生活规律进行实时跟踪,为您提供重要的身体信息,帮助您从整体上改善健康状况。

除此之外,谷歌公司也推出了眼镜来吸引人们的眼球,通过与您的智能手机连接,它可像电脑一样在您一只眼睛前方的镜片上显示信息。语音命令控制操作是这款产品的一大亮点,而且眼镜中还内置了GPS导航仪,照相机和摄像机功能。这对普通大众来说,有点太像007电影中的情节了。一家名为AugMedix的公司正在努力探索谷歌眼镜在医疗及外科手术方面的作用。

分析师和研究者们对这个令人惊讶的新行业所能带来的影响进行了统计和分析,所得出的数据表明可穿戴技术的应用已经遍布全球。其中一些更为大胆的预测表示,2014年可穿戴设备的出货量将达到1亿以上,到2018年这个数字将会是4.85亿。科技迅猛发展的短短数十年中,如今的市场要比以往任何一个时期都充满了机遇和可能,因为我们已经突破了技术限制,使一切都变得有可能。

无线通信技术,是推动物联网发展和应用中坚力量,它使科技应用变得无处不在,无所不能。内置传感器设备能够将我们的个人数据传送到云端以便进行分析和存储,同时也能够连接到智能手机和平板电脑等,这些移动手持设备已经具有强大的处理能力,可为多个可穿戴设备进行数据处理。基于Wi-Fi、智能蓝牙、NFC和GPS这些成熟技术,高效的无线连接设计可以降低可穿戴设备在处理能力和电量等方面的需求。这种效率的提高将使得制造商能够设计、制造并推出消费者买得起的产品,从而鼓励大众消费。毫无疑问,智能蓝牙(先前称为低功耗蓝牙)技术的引进才是这个竞技场上真正的游戏变革者,它使得设备的耗电量如此之低,以至于仅使用一块小小的纽扣型电池便可维持设备运行达数月甚至数年。

这项令人惊叹的低功耗技术已经引起世界范围内的OS供应商的重视。基于对智能蓝牙在无线领域影响力的快速认知,苹果已在其几乎所有设备上加入了对智能蓝牙的支持。正是苹果对该技术的信心促进了诸如Jawbone UP和Unikey Kevo智能无钥匙进入产品等新配件的兴起。而且,这场可穿戴技术革命不仅于已成立的公司和大玩家。企业家们正在利用各种融资来开发和推出例如iDevices virtual closet、Lockitron和Pebble smart watch等新产品。

苹果不是一个大力支持智能蓝牙技术的公司。微软、黑莓、安卓、谷歌和三星都位列其中,这为可穿戴设备的爆炸式发展提供了一个有力的平台。我们无法预测未来什么样的产品会出现在我们面前。此项技术能够实现无线智能手机或平板电脑与车载音频和显示系统的无缝同步连接,从而实现与行人、其它车辆甚至基础设施的通信,而且在未来还有可能实现可穿戴技术,或者身体内部的医疗传感器与车辆的连接。

智能蓝牙技术在医疗上的应用是无止境的,越来越多的公司正在试验将传感器直接植入人体内。Starkey利用WiFi和降噪技术为听力受损者改善了各种环境中的声音清晰度。Sensortech Corporation公司推出了一款新型骨科膝关节稳定产品,使用了智能蓝牙技术,可以减少手术及恢复时间,促进伤口更快愈合,减少部件穿戴并且提供更好的疼痛管理解决方案。

可穿戴技术在改善环境、促进健康和增进人与人之间的交流上具有巨大的潜力。任何人,只要拥有想象力和基于标准化的连接技术,便可把未来变成现实!可穿戴技术的路将通向何方呢?- 答案就是庞大的“物联网”。