处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

时刻走在触控技术前沿的Atmel

时刻走在触控技术前沿的Atmel
来源:EEWORLD 时间:2013-11-22

    现在,我们能够见到相当数量的设备都采用触摸屏,而消费者也越来越热衷于购买使用触摸屏的设备。小到智能手表,手机,大到平板电脑,PC,传统设备也都开始尝试使用触摸屏为用户带来全新的体验。

    而对于触摸屏来说,触摸屏控制器可以说是其中核心的部分。近日,Atmel推出了产品Atmel mXT640T、mXT336和mXT224T,进一步拓展了T系列触摸屏控制器产品。这些产品将为3.2至8.3寸的移动产品,如智能手机、平板电话以及中等尺寸平板电脑等打造完美的触屏性能。

    Atmel成立于1984年,致力于设计和制造各类微控制器、电容式触摸解决方案、先进逻辑、混合信号、非易失性存储器和射频元件。该公司2012年整体营业额为1400亿美元,在8位和32位领域占了很大的市场份额。

    Atmel是早涉足触摸控制器的厂商之一,早期其只做按键式触摸控制器,而在触摸屏刚刚兴起之前,Atmel则敏锐的观察到其中的机会,并于2009年收购了Quatumm Research,得以快速进入触摸屏市场。

    Atmel触控产品市场营销副总裁Jon Kiachian(姜凯先)表示:“我们已经为设备制造商提供了T 系列设备的样品,而他们也对这些新的触屏产品的卓越性能感到兴奋不已。新的T系列产品使我们能将在大屏幕市场的优势延伸至智能手机及平板电话领域。 ”

    此次推出的T系列产品主要拥有以下几个特点:

    低功耗及低信噪比

    此次推出的产品拥有该系列低功耗及低信噪比的一贯特性。由于同时具备自电容和互电容技术,控制器能够选择感测结构,达到化的功率。

    另外,因为采用了Atmel自己的32位微控制器,能够在算法上移除屏幕噪音,通过智能扫描触控点以达到节省电量的目的。

    可以说,因为Atmel能够采用自己的32位微控制器,能够为客户提供一套完整的触摸屏控制器解决方案,从一定程度上节省了开发成本,缩短了开发周期,具有一定的优势。

    但是由于没有采用赛普拉斯那种自动调频技术,所以该产品在信噪比方面的表现可能要稍逊一筹。

    智能适应传感技术

    Atmel mXT640T、mXT336和mXT224T采用智能适应传感技术,实现自电容及互电容技术互动和自动切换的功能。

    与赛普拉斯的DualSense专利技术(在同一屏幕上执行自电容和互电容)不同,智能适应传感技术不仅仅能够实现,自、互电容的执行。同时更进一步,控制器能够根据用户的行为(手指、手套、手写笔、悬浮触控),智能判断出哪一种方式才是适用的。

    悬空式触控性能

    mXT640T配备高达640个节点,支持20mm悬空操作,有高达25mm 检测范围。

    对于悬浮触控这一功能,我想绝大多数人不是很陌生。三星手机先采用了这种技术,但是由于检测范围与操作范围较近,所以悬浮触控一直都是噱头大于其实用价值。

    现在支持的20mm悬空操作,根据现场的体验来说,虽然有了一定的发展,但是想要带来更好的用户体验,还需要一定的发展。

    全面支持各种触控方式

    mXT640T支持6.2英寸触屏手机以及8.3寸安卓平板电脑,mXT336和mXT224T支持5.5英寸的触摸屏。

    T系列可以实现触控笔(mXT640T支持1.0mm主动式/被动式手写笔),手指,厚手套之间的无缝转换甚至是悬浮触控,提供自由的触控体验。

    然而这些功能都是基于软件层面实现的,客户无需改变触屏的设计与制造流程就可以为消费者提供以上这些功能。也就是说,当触摸屏只要在结构上满足了控制器的要求,控制器就能够从软件方面来提供相应的功能,而不需要从硬件层面来实现这些功能。

    而且由于具备智能适应传感技术,用户对于这些功能无需提前进行设定或者是手动进行开关,控制器可以自行决定这些功能的调用情况。

    防潮抗水触控

    mXT640T能够提供强大的防潮抗水触控体验,而对于mXT336和mXT224T这些低端产品来说,目前还不支持。

    Atmel高级产品营销经理夏春光表示:“mXT640T系列的登场,给客户和终端用户带来了创新,可以说是目前业界触摸功能完善的触控产品,是引领下一代超级智能手机,平板手机及平板电脑的理想选择。”