在 2013 年超级计算大会上,英特尔展示了新一代能够被用作主处理器的英特尔® 至强融核™ 产品(代号为“Knights Landing”)。该处理器可用于标准机架架构之中,同时无缝运行原生应用,而无需将数据转移至协处理器。这一处理器将能够显著降低编程的复杂性,并消除数据 “负载的转移”,从而大幅提升性能,缩短内存、PCIe 和网络导致的延迟。
AD:2013云计算架构师峰会课程资料下载
英特尔公司公布了其在高性能计算方面的创新,并宣布推出全新软件工具,帮助企业和研究人员从大量数据中获得更为深入的洞察,解决重要的业务难题和科学挑战。
英特尔公司副总裁兼技术计算事业部总经理 Raj Hazra 表示:“近十年来,高性能计算社区制定了并行世界的愿景,希望通过现代化应用解决困扰社会、行业、政府及研究的重大难题。英特尔技术已帮助高性能计算从面向极少数行业精英的技术,演进为更广泛可用的重要发现工具。在这个十年期的后五年中,我们将为生态系统合作伙伴推出更多解决方案,这些解决方案将帮助他们从高性能计算中获得全新洞察。这些创新将包括通过标准扩展规模、通过应用现代化提升性能、通过集成提高效率,以及通过定制解决方案实现创新等。”
加速普及和创新
从英特尔® 并行计算中心到英特尔® 至强融核™ 协处理器开发人员套件,英特尔为推动高性能计算生态系统的创新及技术普及提供了广泛的技术和专业知识。英特尔与各合作伙伴紧密合作,充分利用当前可用技术,创建出更易于编程且更经济高效的新一代高度集成的解决方案。在合作过程中,英特尔还计划提供定制化高性能计算产品,来满足客户的广泛需求。这一计划将通过加入优化特性等方式,进一步提升基于标准的英特尔可扩展平台的价值,加速新一轮科学、工业及学术创新。
在 2013 年超级计算大会上,英特尔展示了新一代能够被用作主处理器的英特尔® 至强融核™ 产品(代号为“Knights Landing”)。该处理器可用于标准机架架构之中,同时无缝运行原生应用,而无需将数据转移至协处理器。这一处理器将能够显著降低编程的复杂性,并消除数据 “负载的转移”,从而大幅提升性能,缩短内存、PCIe 和网络导致的延迟。
为优化性能,Knights Landing 还为开发人员提供了三种内存选择。与其它需要编程人员为某一设备开发特定代码的亿亿次级概念不同,全新英特尔® 至强融核™ 处理器具备标准内存编程模式的简单性优势。
此外,英特尔与富士通公司近宣布推出了一项可利用光纤链路来替代计算机电缆的计划,前者可通过基于英特尔® 硅光子技术的链路来承担以太网或 PCI Express 的流量。在此基础之上,英特尔® 至强融核™ 协处理器将可以安装至与主英特尔® 至强™ 处理器相分离的扩展机箱中,但功能却如同其仍位于主板上一样,从而能够实现更高的协处理器安装密度,并在不影响主服务器运行的情况下扩展计算机容量。
部分公司已采用了英特尔的相关技术。例如,体绘制技术领域的者 Fovia Medical* 创建出了高清三维模型,来帮助医疗专业人士更好地显像患者身躯,而无需进行外科手术。此外,美国俄克拉荷马大学强风暴分析预报中心 (CAPS) 的一个演示展现了F4 级龙卷风的二维模拟,解决了预报员如何能够体验逼真的三维模拟并“在风暴中行走”的问题,从而可以更精确地指出风暴移动路径。以上两种应用均采用了英特尔® 至强TM 技术。
高性能计算助推数据驱动的探索
从高性能计算行业发展伊始,天气预报和地震分析等数据密集型应用就已是其中重要的一部分,如今系统和并行软件的出色性能让我们可以创建出更大和更复杂的模拟。但是,由于非结构化数据占所有数据的 80%,同时该类数据量的增长速度比其他数据快 15 倍1,因此整个行业希望充分利用这一信息,获得宝贵洞察。
为满足这一需求,英特尔推出了Intel® HPC Distribution for Apache Hadoop*。该解决方案结合了 Apache Hadoop 软件的英特尔® 分发版和 Lustre* 软件的英特尔® 企业版,为存储和处理大型数据集提供了企业级解决方案。这一强大组合将能够支持用户无需做出改变,即可在基于 Lustre 的快速共享存储上直接运行 MapReduce 应用,并加快存储速度,提高管理速度、可扩展性和易用性。
The Intel® Cloud Edition for Lustre*是一个可扩展的并行文件系统,通过 Amazon Web Services Marketplace* 提供,允许用户以随用随付的形式购买使用,限度地提升存储性能和成本效益。该软件是快速模拟和原型设计等动态应用的理想之选。当出现超出用户内部计算或存储性能的紧急的、意外的任务时,该软件可用于处理云爆发模式下的高性能计算工作负载,从而将任务迁移至云之前,快速供应所需的基础设施。
当前已有大量厂商宣布推出经过预先配置和验证,并采用 Lustre 的英特尔企业版的硬件和软件解决方案。在 2013 年超级计算大会上,英特尔及其生态系统合作伙伴宣布将推出整合解决方案,从而使大数据处理和存储更广泛可用,更经济高效,同时更易于部署。宣布推出此类设备的合作伙伴包括Advanced HPC*、Aeon Computing*、ATIPA*、波士顿公司*、Colfax International*、E4 Computer Engineering*、NOVATTE* 和 System Fabric Works* 等。
英特尔在全球超级计算 500 强榜单中位居榜首
英特尔高性能计算技术再次问鼎第42届全球高性能计算机 500 强排行榜,证明了英特尔的并行架构作为全球强超级计算机标准构建模块的优势。在该榜单中,超过 82% 的上榜系统采用了英特尔处理器,而在新上榜的超级计算机中,有 92% 采用了英特尔处理器。在英特尔推出首个众核架构产品之后不到一年的时间里,基于英特尔® 至强融核™ 协处理器的系统所提供的性能,已在所有超级计算机 500 强提供的聚合性能中占据 18% 的份额。如欲查看完整的全球超级计算机 500 强榜单,请访问 www.top500.org。