处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

iNPOFi无线充电技术发布:效率达到线充级别

iNPOFi无线充电技术发布:效率达到线充级别
来源:互联网 时间:2013-11-21

    iNPOFi技术首次展露头角是在今年年初的CES大会上,当时这项来自于中国的全新无线充电标准的确让行业内外为之一振,硅展公司创造性的使用电场传导技术来替代目前主流的电磁转换模式,由于整个充电过程没有任何电磁转换过程,因此完全没有电磁辐射,此外 iNPOFi技术的充电效率之高、发热量之低、芯片尺寸之微小,都要于其他无线充电标准。

    11月19日,硅展公司在北京举行新闻发布会正式向外界介绍了iNPOFi技术并启动了iNPOFi技术联盟,在两年的埋头研发后,硅展公司正式开始iNPOFi技术的推广和产品销售。会后我们采访了硅展公司创始人荆涛博士以及硅展事业发展部副总裁赖聪敏先生,了解到了很多iNPOFi的技术细节以及技术推广计划。

的无辐射无线充电标准

    目前国际上比较流行的无线充电标准有使用电磁感应技术的Qi标准(代表机型Lumia 920),使用电磁共振技术的A4WP标准(三星、高通倡导)、以及Power Matters Alliance标准。但这些标准均具有明显的缺陷,首先是电磁辐射较为严重,其次由于电能的转换效率比较低,因此在充电时产品分发热也比较严重。

    而 iNPOFi由于采用了完全不同于电磁转换的电场无线充电原理,因此是全球一个无辐射的无线充电标准,据荆涛博士介绍,目前很多医疗设备生产商对iNPOFi技术非常感兴趣,其中的原因就在于其他的无线充电标准辐射过大,如果使用其他标准来装备医疗器械,那么在安全性检测时则很难过关。

    除了无辐射外,iNPOFi还拥有其他标准所不及的高效率电能转化,据介绍,目前的无线充电技术,电能转化效率普遍很低,大多数情况下70%的电能在充电过程中散失,只有30%左右电能进入到电池中,而过多的电能散失一方面造成了辐射污染,另一方面也让充电设备过度发热。iNPOFi则拥有高达百分之九十以上的电能转化效率,而且几乎没有发热问题。

    对此,荆涛博士还拿诺基亚Lumia 920所使用的Qi标准举例,他表示事实上Qi标准并非一项成熟的技术,使用时充电效率低下、充电速度慢且辐射很大,虽然目前参与此标准的企业已经有几十家之多,但真正使用无线充电技术的机型却寥寥无几。为什么一项如此有看点的功能,在诺基亚920上市后却没有更多的企业响应呢?技术不达标也许是好的解释。

    至于iNPOFi技术的专利构成,据荆涛博士透露,硅展科技拥有iNPOFi技术产权和所有专利,目前公司已经拥有国内外专利数十项,这些包括在美国和欧洲取得的一些专利。

首批仅支持苹果三星部分机型,重头戏在于技术展示

    发布会现场硅展公司推出了两款采用iNPOFi技术的无线移动电源,B10系列无线充电板以及C151系列无线充电保护套,产品使用上比较简单,将手机戴上保护套后,直接放在充电板上即可充电,而无线充电板实际上是一款有线/无线两用的移动电源,在配合无线保护套使用时可以为手机无线充电,而如果没有保护套,也能够将其当做普通的移动电源使用。

    可以说硅展的首批产品主要目的在于市场试探和技术展示,B10系列无线充电板电池容量为4000毫安时-8000毫安时不等,容量上没有优势;此外,其无线充电保护套支持的手机型号比较少,仅支持苹果系列手机以及三星S3、S4等寥寥数款。

    谈到这两款硅展首批iNPOFi产品时,荆涛博士称B10和C151目前刚开始量产,目前批产品仅仅推出了几千套,其目的更多的在于展示技术和试销售,所以仅选择了销量较大的几款常见机型。今年的12月1日,该产品会在京东商城开卖,此外苹果几款手机的无线充电套装也会在苹果商店中上架出售。

    价格方面,荆涛博士认为目前产品面向高端用户,其电芯容量并非虚标,而且产品由富士康代工质量和设计上都比较可靠,首批无线充电套装的定价在手机价格的百分之十几左右。

可穿戴设备是iNPOFi的用武之地

    有不少声音在质疑iNPOFi的充电距离问题,由于iNPOFi属于一种近场无线充电技术,而且没有使用电磁转化原理,因此在充电时需要将手机和充电板进行充分接触才可以充电,因此在手机充电时不能像线充一样方便的操作手机。

    对于这样的质疑,硅展强调iNPOFi开创的是一种“生活方式”,使用了iNPOFi后,充电过程将变得简单而且安全,在远场技术实现之前,iNPOFi的产品会为消费者提供线充方式,在首批移动充电器上,除了无线充电外,用户也可以用线充电。

    相比较手机,也许可穿戴设备更加适合iNPOFi,现在很多智能手表都找不到一种方便且集成度高的充电方式,以三星的智能手表为例,它需要额外的配备“充电马夹”,只有带上充电套之后才能为手机充电。而如果各种智能手表甚至智能眼镜内置了iNPOFi芯片的话,充电过程将被简化很多,用户所需要做的仅仅是把产品放在充电板上而已。

    荆涛博士透露,iNPOFi芯片分为发射端和接收端两部分,发射端内置于充电板或者移动电源中,用于向产品传导电量;接收端位于手机、智能设备之中,用于接收电量。而为了更加方便的推广iNPOFi技术,硅展将接收端的芯片做的非常小,仅有小米粒大,而且成本非常低,低到厂商可以基本忽略的程度。