处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安立使用MD8430A和Signalion+SORBAS演示LTE+Advanced载波聚合

安立使用MD8430A和Signalion+SORBAS演示LTE+Advanced载波聚合
来源:EDN China 时间:2012-05-18
立公司宣布MD8430A LTE基站仿真器和Signalion的SORBAS 移动终端模拟器已成功完成了 LTE Advanced载波聚合的互操作性测试 。在2012美国无线通信展CTIA上,安立公司展示了这个测试,表明安立公司拥有世界个实现“全栈”载波聚合的能力。

载波聚合演示是通过单台MD8430A完成的,单台MD8430A具备独特的网络仿真功能,在一台MD8430A上能模拟两个激活LTE基站和四个下行射频发射机。当每一个激活的基站具备两个2x2 MIMO配置的射频发射机时, 每一个基站都可以达到150 MB / s的下行吞吐量,聚合后的速率可以实现300 MB / s的下行吞吐量。尽管本次演示只演示了Band 1时的同频段载波聚合,但是通过使用连续或不连续的载波的调制方式,同频和异频段的聚合也可以由MD8430A实现。

MD8430A LTE网络仿真器可以模拟两个激活和四个干扰LTE基站,四个射频通道。MD8430A可以模拟一个支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)的基站,并为每个基站提供多种MIMO配置,包括SISO,2x2的MIMO或4x2 MIMO。具备Advanced Rel.8和Rel.9功能,包括双层波束形成,增强多媒体广播多播服务(eMBMS),信头压缩协议,半静态调度(SPS)等等。MD8430A是安立公司LTE一致性和运营商接收测试解决方案的一部分,方案还包括ME7873L LTE射频一致性测试系统和ME7834L移动设备测试系统。