处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013家电节能与智能化技术大会隆重召开

2013家电节能与智能化技术大会隆重召开
来源:EEWORLD 时间:2013-11-21

11月20日,高交会电子展同期系列活动——由创意时代会展主办的2013家电节能与智能化技术大会在深圳隆重登场,包括康佳集团产业发展中心总经理白军祥、海尔集团 U-Home本部企划部经理牛旭光、闪联市场总监陈长征、罗姆半导体高级经理梁国威、国际整流器中国区推广主任李明等多位专家登台演讲,共同就家电的智能化应用、智能家居(智能家电)行业分析报告、无线无源传感器技术、调速控制为地球节能、白色家电智能化技术及展望等问题进行了深入讨论,超过三百名来自家电企业的专业人士参与了本次大会。

智能家电市场发展迅速,用户体验成核心竞争力

“据国外权威调研机构预测,全球智能家电市场规模2015年将扩大至150亿美元。人们对智能家电的要求日益提高,智能化、云端融合、人机交互已成行业发展趋势。只有时间洞察用户需求,并拥有迅捷的产品创新研发能力,才能在家电智能化浪潮中居于地位。”闪联专家在台上介绍,智能家电就是微处理器和计算机技术引入家电设备后形成的家电产品,但“消费者对于家电生活的要求远非简单的“功能性”和用了多少“高新技术”,用户要的是终的直接体验;当然,高端科技化的智能技术为家电带来了新契机,为厂商带来了新差异化手段,为用户带来了全新的体验和生活方式。”

海尔集团 U-Home本部企划部经理牛旭光及康佳集团产业发展中心总经理白军祥也在演讲中介绍,智能化、节能化、以及与智能家居系统集成化是家电产品的主流发展方向,但无论如何,终目的都是都为了让用户使用更加便捷、体验更加优秀。

能量采集技术将改变世界,让绿色智能更加简单

“建筑物耗用了我们所有耗用能源大约40%,为建筑物安装自动化节能系统可有效减低大约其30%能耗。自动化节能系统需要大量的传感器(例如行动、光、湿度、温度、门窗开关等)来监察四周的环境并通知中央控制中心以便作出适当的调整。用传统的布线方法来建造一个传感器网络会耗用大量的人力、物力、金钱和时间。单单在欧洲,每年就安装了1亿个以上的按键或传感器,如果以无线按键或传感器代替,每一千万个无线按键或传感器就可笻省五万里的电线、3000吨铜、7100吨PVC以及数以千计的安装工时。” 罗姆半导体(深圳)有限公司高级经理梁国威在演讲中介绍,通过采用无线无源、免维护的能量采集传感技术,可以巧妙地将微型能量采集模块与超低功耗的无线技术完美结合。这种无线、无源相结合的方式具有无可比拟的灵活性,可以将安装及运营成本降到低,为自动化节能系统带来了新的方向。

梁国威介绍,无线无源技术中的能量来源有三种为常见:一是机械能,透过按键动作或扭动门窗把手产生电能;二是光能(包括太阳能),储存由光转成电的能量为传感器提供数天的电力,只要小50 Lux就使传感器工作及充电;三是温差能 – 4 degC 以上的温度差就能产生足够传感器工作的电力。

无线无源技术可应用于绿色建筑及工业控制系统中,配合中央控制器、开关、温湿度传感器、照度传感器、人体红外传感器等产品,就可以实现门禁系统、照明系统、空调系统、遮阳系统的绿色自动化控制;此外,无线无源技术也能应用于结构健康监测、环境监测和医疗护理。
电机调速助力家电节能

“由于能源危机,推动了对节能电器的要求,在部分家电产品中,电机的功耗占去用电的50%以上,采用电机调速可以实现30%以上的节能。此外,终端设备性能的提升、永磁电机对传统感应电机的挑战都需要采用电机调速技术来应对。”国际整流器中国区推广主任李明介绍,“由于采用电子调速却要增加成本,因此目前市场上采用电机调速技术的家电一般售价都要高于普通家电,但现在采用IR技术,如低损耗功率器件,集成封装以及高效控制算法等技术,可以让家电企业更加容易实现高效率,小体积,低成本的电机调速系统。”