处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LSI+推出MegaRAID+CacheCade+Pro+2.0+SSD+高速缓存软件

LSI+推出MegaRAID+CacheCade+Pro+2.0+SSD+高速缓存软件
来源:国际电子商情 时间:2011-08-29
LSI日前宣布推出用于部分 LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS 控制卡的 LSI® MegaRAID® CacheCade™ Pro 2.0 读/写高速缓存软件。该软件可智能地在固态存储器 (SSD) 上为频繁访问的数据,或称“热点”数据建立高速缓存,从而可以显著提高硬盘驱动器 (HDD) 阵列的应用 I/O 性能。采用 CacheCade Pro 2.0 软件的 MegaRAID控制器与完全使用 HDD 的阵列相比,每秒事物处理量可提升 13倍,成本可降低 82%。

这款第二代软件可兼容 LSI MegaRAID SAS 9260、9261 和 9280 系列控制器,该软件将上一代 CacheCade 软件只能提供 SSD 读缓存的性能进行了扩展,可同时提供读缓存和写缓存,也是业界首款采用 SSD 同时实现读/写高速缓存功能的 SSD 专用控制器高速缓存技术。

LSI 存储加速解决方案业务部市场营销副总裁 Steve Fingerhut 表示:“直到现在,负责处理 Web 2.0 电子商务、虚拟服务器、OLTP 和数据仓库工作负载的 IT 专家都无法以低成本的方式有效借助 SSD 为其应用加速。他们或者需要手动调节应用,将 SSD 作为较高性能的存储层,这样做不仅效率低而且成本高。或者用 SSD 替换所有服务器存储,但会导致更高的成本和复杂性。通过采用 CacheCade Pro 2.0 软件,并配合少量 SSD,用户就能够在现有的基础设施条件下无缝地提升应用性能,改善服务器存储的利用状况,提升数据中心的投资回报率。”

CacheCade Pro 2.0 智能读/写高速缓存软件将 SSD 作为 HDD 前端的高性能专用高速缓存池,可有效改善读写性能,降低 I/O 时延,加快应用响应速度,并缩短 RAID 访问和重建时间。

该软件可以智能、动态地将经常访问的数据导入性能更高的 SSD 高速缓存专用层,无需对采用 SSD 主存储池的混合阵列进行手动配置。通过将 CacheCade Pro 2.0 软件与少量 SSD 结合使用,用户不仅可以将 HDD 和 SSD 的投资降到低,而且与完全采用 HDD 的阵列相比,还可以将多种 I/O 密集型应用负载的每秒事务处理性能提升 13倍。

微软 SQL 系统工程部的 Samuel Druker 表示:“微软一直与其硬件合作伙伴开展合作,不断为我们的客户带来创新和性能方面的提高。我们与 LSI 已经建立了牢靠的合作关系,并且对 LSI 多年来在市场上的卓越表现深感欣慰。我们将与 LSI 继续合作,并期待他们在应用加速领域为客户带来更多创新。”

Pogo Linux 首席执行官 Erik Logan 指出:“LSI 的 CacheCade Pro 2.0 软件是完美的固态解决方案,可以显著提升我们的 Pogo Linux Iris 和 Atlas 服务器的系统性能和应用性能。在对 SSD 进行少量的前期投资后,托管服务提供商和云客户不仅能够强化现实环境下 HDD 卷的读写密集型应用 I/O 性能,而且可以获得更大的 IT 投资回报。”

采用 CacheCade Pro 2.0 软件,无需增加 CPU、存储器或 HDD,这不仅能够降低总体拥有成本,而且可以克服传统旋转介质所带来的时延瓶颈。该软件可以帮助数据中心和中小企业大幅度降低对硬件、耗电、冷却和占地面积的要求,从而将总体拥有成本降低多达 82%。

该软件还可以避免因实施“全面替换式”SSD 部署而产生的许可证和应用软件升级方面的巨大成本。另外,CacheCade Pro 软件还可以将应用调节成本降至低——应用调节成本是为确保应用响应时间与服务水平协议相一致而投入专职人员以及开展培训所产生的费用。

CacheCade Pro 2.0 软件经过严格设计,不仅便于安装而且易于使用。用户只需在服务器驱动器插槽中插入热插拔 SSD,再用 MegaRAID Storage Manager™ 创建 CacheCade 高速缓存池,即可实现。该软件能自动判断热点数据,并将其存入专用高速缓存池中,而且对日志和其它写密集区无任何性能影响,亦不会给主机 CPU、主机 DDR 和主机操作系统 (OS) 造成任何负担。

CacheCade Pro 2.0 软件是 LSI 应用加速解决方案系列的成员,该系列还包括WarpDrive™ SLP-300 PCIe 固态存储卡和 MegaRAID Fast Path 软件。

定价(1)和供货

MegaRAID CacheCade Pro 2.0:270 美元

该软件目前已通过包括分销商、系统集成商和增值经销商 (VAR) 在内的 LSI 全球网络全面供货。

关于 LSI

LSI 公司 (NYSE: LSI) 是创新芯片和软件技术的供应商,采用 LSI 技术的产品可以使消费者与信息及数码内容之间实现无缝融合。公司在众多领域提供产品和服务,包括定制和标准芯片、适配器和软件。我们的产品已经获得众多世界级知名品牌的信任,为存储与网络市场提供解决方案。

(1) 软件许可证的制造商建议零售价 (MSRP)。实际价格可能有调整。