处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

路由器市场上演群雄逐鹿

路由器市场上演群雄逐鹿
来源: 时间:2013-11-20

  与手机等电子产品不同,路由器更新换代速度极慢,而且价格极其低廉,目前主流路由器售价只在百元左右,利润更是少得可怜,不少人质疑路由器的市场不会有颠覆性的变革。

  而事实似乎否认了这一观点,路由器市场目前正在上演一出群雄逐鹿的大戏,华硕、小米、百度、360等选手纷纷入场,展开一场激烈的市场份额抢购大战。

  今年6月份,360发布了一款安全路由器,其特色功能就是安全,可以有效防木马、防蹭网、防钓鱼。

  今年10月份,华硕曾推出了旗舰级云路由RT-AC66U,华硕RT-AC66U采用了802.11ac技术,其支持2.4GHz/5GHz两频段,使总带宽可高达1.75Gbps。凭借华硕AIRadar定向信号放大技术,将无线性能和无线覆盖能力进一步提升,使无线信号覆盖范围扩充达150%。这是全球首款采用802.11ac、高达1.75Gbps、搭载AiCloud云端应用的双频无线路由器,同时也是实现智能数字化家庭的核心组网利器。

  昨日,小米透露将于20日发布小米的收款路由器。据悉,小米路由器将紧紧围绕小米手机-MIUI-盒子产业链构建,支持2.4GHz和5.0GHz双频。

  此外,百度也在全力以赴研发路由器,据悉将于本月底之前正式推出名为“小度路由”的路由器。值得一起的是,小度路由只要与另一款小度TV配合就可以实现远程遥控功能,用户可以观看大片、预加载,也可以无线额外年假分享。在未来还将配置网络摄像头功能,让用户随时监控自己家中的情况。

  除此之外,果壳电子也加入了研发智能路由器的大军,主打家庭信息中心。

  这些互联网巨头纷纷加入围剿智能路由器的战争说明智能路由器的未来发展前景似乎并不是人们所想象的那么糟糕,还有巨大的发展空间。