处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Cirrus+Logic第二代数字LED控制器问市

Cirrus+Logic第二代数字LED控制器问市
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-17

Cirrus Logic公司宣布推出其第二个数字LED控制器产品系列,采用数字TruDim调光兼容技术的产品将继续推动全球采用LED灯泡。除了实现与全球各类调光器接近100%的兼容性之外,新的CS163X产品系列还提供双通道LED混合双色特性。这将帮助LED灯泡制造商更高效地创造自然的高质暖光,同时降低双通道LED灯泡的成本门槛。

CS163X产品系列拥有更佳的色彩质量,可实现比单通道白色LED产品多达30%的功效。创新的数字架构助力CS163X产品系列可通过使用一般用来控制单个LED串的元件来控制两个LED串,实现与当今的双通道方案相比更低的系统成本。此外,CS163X整合了电力线校准技术,在制造的后阶段,制造商可以通过交流电源端发送命令来校准灯泡特性,如光输出和色温。该技术正在申请专利,可助力制造商利用LED的多个性能特征,从而降低LED成本,并实现灯泡间的光输出和色温一致性。

欧司朗光电半导体应用工程师Horst Varga表示:“Cirrus Logic的双通道、TRIAC调光数字LED控制器CS163X系列是数字控制器市场的一个突破,是我们Brilliant Mix技术的理想系统解决方案。在需要高显色性指数(CRI)以及高功效的LED应用市场,CS163X的高集成度和性能帮助我们的Brilliant Mix技术抓住了很多新的机会。这些技术的联合将加速与当今白炽灯和卤素灯拥有同等自然光质的LED灯泡的增长。”

2012年3月,Cirrus Logic推出首个LED控制器产品系列CS161X,正式进入LED市场。该产品系列主要专注于解决调光兼容性问题。Cirrus Logic公司LED产品系列的基础要素是其数字TruDim技术,该技术是公司对TRIAC接口算法、LED驱动器拓扑和系统架构上进行为期三年投资以后的卓越成果。TruDim数字智能可让控制器识别使用中的调光器类型并调整兼容性算法,通过消费者几十年来使用白炽灯泡所期望的相同方式,提供平稳的调光。

Cirrus Logic公司LED照明产品战略营销经理Will Draper表示:“Cirrus Logic数字LED控制器的发展蓝图就是帮助LED灯具制造商解决重要的挑战,如调光兼容性和色彩质量,从而推动消费者采用。CS163X产品系列基于我们拥有几近完美调光兼容性的代数字LED驱动器CS161X,同时增加了双通道混合双色技术,拥有更加卓越的光质量,可实现比单通道白光LED灯泡多达30%的能源节约。新一代产品建立了调光和色彩质量方面的性能基准,我们的未来产品将继续关注降低系统成本,同时保持性能的性。”

市场背景

LED灯泡以其卓越能效和更长寿命而被大部分人认为是白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)的不二替代者。阻碍其大规模采用的障碍是较高的成本,以及如紧凑型荧光灯所面临的较差的调光兼容性和色彩质量。考虑到大部分消费者对目前CFL的色彩质量性能不甚满意,色彩质量改进方面的挑战意味着固态照明(SSL)技术的极大机会。同时,由于LED灯更为统一的光学特性,色彩质量的改进是其重大优势。因此,通过以更高的显色性指数同步传输温暖的相关色温,SSL产品可以更接近的复制用户使用白炽灯的体验。

市场分析公司Datapoint Research预计,LED灯在环境照明的应用将从2011年的约2亿增加到2015年的10亿。