处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

维肯电子安全微处理器VK8001进入批量生产

维肯电子安全微处理器VK8001进入批量生产
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-17

维肯电子面向安全认证、安全通信及嵌入式软件IP保护应用,推出多总线接口的安全微处理器VK8001,可以为各类嵌入式设备,例如游戏机、金融设备、UKEY、认证服务器、机顶盒、多功能打印机、密码键盘、移动电话等信息存储和通信的主体,提供单芯片、高性价比的数据存储、数据加密、攻击检测、接入认证和通信加密的安全解决方案。

该芯片兼容8051标准指令集,集成了高效的硬件加速安全算法处理器,支持ECC(椭圆曲线)、DES/TDES 、SHA-1算法,内置TRNG,RTC,提供丰富的GPIO(32个)和外部总线接口(IIC/UART/USB/SPI),内置288K的超大FLASH,待机功耗小于100μA。

VK8001支持内外振荡器内部PLL,CPU32MHz,ECC协处理器96MHz。强大的安全特性还包括:支持片内IRAM/XRAM/FLASH加密访问和存储,片内总线传输加密;集成硬件真随机数发生器,芯片ID号;具备电压攻击检测,内部上电复位,3线调试编程接口支持在系统仿真编程等功能。

VK8001单芯片即可实现认证、加密所有功能,且芯片内部集成了先进的硬件加密算法,使工程师可以无需掌握复杂的加密算法,即可轻松实现系统安全功能,可大大降低系统开发的复杂性,缩短开发时间。该芯片可以作为嵌入式系统的安全协处理器,无需修改原系统设计便可为系统增加安全功能。VK8001的大存储器特性,使得其也可直接作为嵌入式系统的主控制器,实现整个系统功能。

VK8001现已批量生产,并已开始接受样片申请。为了帮助开发人员缩短开发时间并降低成本,维肯电子还提供相应的评估套件。