“Jawbone UP”、“ 三星 GALAXY Gear”、“Google Glass”,现在消费者已经能够看到诸如此类许多实实在在的可穿戴产品。
虽然目前可穿戴设备的功能和使用体验还有很大的改进空间,如Google Glass等产品也尚未真正上市销售。但是,从长远来看,这将是一个远远超越PC以及智能手机想象空间的市场。
如果说PC时代,电脑占据的是人们大部分的办公时间;智能手机时代,手机则是陪伴了人们大部分的生活时间;而未来,无处不在的可穿戴设备很可能将“7乘24小时”地伴随着人们的工作生活。
从这个角度来看,可穿戴设备上能发掘的商业价值将会更大。它也将更加直接地改变人们的生活方式。
根据艾媒咨询发布的《2012-2013中国可穿戴设备市场研究报告》数据显示:2012年中国可穿戴设备市场各种设备出货量达到230万部,市场规模6.1亿元,预计到2015年中国市场可穿戴设备市场出货量将超过4000万部,市场规模达到114.9亿元。
与智能手机的市场规模相比,可穿戴设备目前还微不足道,但是作为未来移动互联网的新入口,它已经成为各大厂商竞相布局的战略要地。
仅仅以智能手表为例,就有众多不同背景的厂商已经迅速推出了产品。比如来自消费电子行业的三星推出了GALAXY Gear、主做上游芯片业务的高通发布了Toq手表以及国内一些互联网背景的公司如盛大果壳,都推出了自己品牌的智能手表。
艾媒咨询CEO张毅认为,目前各大厂商都还在培育市场的阶段,大家都在摸索用户的需求。但是未来,可穿戴设备将迎来更激烈的竞争,而 屏幕技术 、电池续航能力等方面将成为竞争的核心要素。
未来究竟谁能领导市场,现在还很难判断。不过三星方面则认为,他们在芯片、存储、屏幕技术等方面的垂直整合能力,将为其带来更多优势。特别是三星目前正在力推的柔性显示屏技术,未来将成为可穿戴设备不可或缺的核心。
“智能手表”试水
目前,很多厂商都把“智能手表”作为其试水可穿戴设备的首个方向。三星也是如此,在今年德国的IFA国际电子消费展上,三星在发布新一代大屏旗舰机GALAXY Note 3的同时,还同步推出了其首款智能佩戴设备——GALAXY Gear。
它在1.63英寸的屏幕上配置320x320像素分辨率,高达277的PPI,这样的清晰度使GALAXY Gear远远甩开了同类产品。
同时,三星为智能手表深度定制了一套Android系统。主要通过手势操作,来实现对手表的控制。
根据三星的介绍,GALAXY Gear的一大触控优势在于,通过滑动和点击就可以完成绝大多数操作,这样可以省去机身很多不必要的累赘按键。比如,当用户在GALAXY Gear处于桌面状态时向下滑动,可以直接进入拍照功能;而向上滑动则可以快速进入拨号界面。
另外,GALAXY Gear与其他产品的一个显著区别就是,腕带上配备了单独的摄像头。像素达到了190万,可拍摄尺寸1392×1392的静止照片,摄录长15秒的720P高清视频。
从目前三星对于GALAXY Gear的功能设计来看,它的定位还仅仅是作为Note 3的一个配件。
GALAXY Gear与三星Note 3可匹配互联,实现信息同步。通过“智能传递”(Smart Relay)功能,当用户收到新的信息或未接来电,GALAXY Gear就会智能解锁,用户要快速浏览新信息以及查看新通知只需一步,无需繁琐操作。
一个典型的使用场景是,用户将Note 3放在包里,通过Gear手表就可以查看消息,不必频繁地掏出屏幕巨大的手机,也不用担心错过了重要信息。
据内部人士透露,三星旗下将有更多设备可以与GALAXY Gear的匹配互联,包括了GALAXY S4、GALAXY S III、GALAXY Note II、GALAXY Mega 5.8、GALAXY Mega 6.3以及GALAXY S4 Zoom。据悉前三款设备只需将系统升级至Android 4.3就能实现互联,而后三款设备可以通过下载补丁的方式实现与GALAXY Gear的互联,加上GALAXY Note 3和GALAXY Note 10.1的原生支持,届时将有8款设备拥有这种搭配GALAXY Gear的智能体验。
Gear手表目前仅仅是三星在可穿戴设备方面一个小小的试水。未来,三星可能会有更多功能更强大,更独立的可穿戴设备亮相。
柔性屏幕的想象空间
在不久之前的三星分析师财报会上,三星电子CEO权五铉(Kwon Oh-Hyun)向外界展示了三星目前正在全力研发的五大类新产品,包括手机平板、曲面手机、可穿戴设备、(屏幕)弯曲手机和折叠手机。
无论是曲面手机还是折叠手机等产品,这些目前我们看来还很遥远的产品,其核心都是柔性屏幕以及相关的电池等技术。
《华尔街日报》也撰文分析,三星这么做的“终目标”就是制造出配有弯曲屏幕的可移动穿戴设备。而这些配备了可弯曲屏幕的设备,可以像纸一样缠绕在手腕上,还可以轻松卷起来。
据悉,三星近在韩国递交了一份专利申请。该专利就是一款外观上与平板电脑十分相似的移动设备,区别在于配有可折叠的显示屏。三星并未就该专利及将要推出的产品做过多介绍。
并且,三星还注册了另一项专利申请,是一款专为人体头部开发的可穿戴设备。这款设备与智能手机同步后,可以播放音乐,也可以接听电话。
目前正在研究柔性屏幕技术的厂商并不多,主要有三星、LG等公司。据记者了解,韩国科技巨头们研发的柔性屏技术,都是基于OLED显示技术,这能让屏幕更薄。加入了弹性材料之后,屏幕还可以弯曲,甚至完全折叠。
当然,这一技术目前还不成熟,三星和LG等公司都在努力攻克技术难题。不难想象,一旦柔性屏幕技术可以商用之后,可穿戴设备将带来更多的想象空间。屏幕体积将不会成为影响穿戴设备便携性的难题。
根据三星的规划,他们将于2014年正式推出可弯曲屏幕,真正做到柔性。而到了2015年,三星还将推出可折叠的显示产品。权五铉认为,零部件在未来的“智能”设备发展中将起到重要作用,而三星在这方面拥有全产业链的优势。
事实上,除了柔性屏幕,未来可穿戴设备还将对电池续航能力,电池的柔性安全性等方面提出更苛刻的要求。据三星内部透露,他们目前研发的重点,就是在电池续航、柔性显示屏等领域取得更大突破。
期待“杀手级”应用
盘点目前大家所接受的可穿戴设备,以Jawbone Up为代表的运动手环,以三星GALAXY Gear为代表的“智能手表”,以及Google Glass代表的智能眼镜是可穿戴设备的几个主要形态。
来自销售渠道迪信通的反馈显示,目前Google Glass和GALAXY Gear关注度,而运动手环则成为用户较为熟识的一款可穿戴设备。
“目前市场中的可穿戴设备主要集中在生活辅助功能,大多数设备需要与智能手机搭配使用,并实现监测身体健康情况、运动量以及作息时间等功能。近期这类产品已占据市场主流。”迪信通副总裁齐峰表示。
不过,现在可穿戴设备遭遇的难题与智能电视也有点类似。除了硬件以及价格等因素,缺乏“杀手级应用”黏住用户,也是新的“智能”产品很难深入人心的关键。用户需要一个让他有兴趣天天使用的理由。
总体来说,目前可穿戴设备仍然是属于一种“窄众”需求,缺乏让所有用户都深入人心的使用场景。三星方面表示,将在应用服务方面做更多的投入,目的在于推出“杀手级应用”,将窄众需求逐渐变为刚性需求,提高用户体验和接受度。
根据艾媒咨询发布的《2012-2013中国可穿戴设备市场研究报告》,中国消费者对可穿戴设备感兴趣的功能在于运动健身和休闲娱乐,分别占比59.5%、57.1%。接下来是智能开关(42.9%)、医疗健康(33.3%)、远程控制(31.0%)、个性推荐(27.2%)等。
据记者了解,在可穿戴式产品方面,GALAXY Gear仅仅是步小小的试水,未来三星自身已经有很多的规划。比如,三星将会发布显示器与感应器相结合的健康护理型产品,以及更多与用户需求密切相关的穿戴设备。
市场研究机构Research and Markets日前发布的报告显示,到2018年,全球可穿戴电子产品市场的规模将达到83亿美元,未来5年的年复合增长率预计高达17.71%。在2012年,全球可穿戴技术市场的收入为27亿美元,其中手腕佩戴设备收入为8.767亿美元。
齐峰预测,继智能手机、平板电脑之后,可穿戴设备将成为智能终端设备中的“新宠”。在不久的将来,用户离不开的可能已不再是智能手机,可穿戴设备将成为用户不忍割舍的另一半。