处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Microsemi新型LED驱动器具备白炽灯的“点亮”性能

Microsemi新型LED驱动器具备白炽灯的“点亮”性能
来源:电子工程专辑 时间:2

致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation)推出一款针对全球各地住宅、商业和工业照明灯具而优化的新型可调光LED驱动器模块。此款新推出的30W LXMG221W-0700030-D0 LED驱动器能实现150毫秒(ms)或更快的启动时间,高度效仿典型白炽灯的“点亮”性能,这对于不可接受灯具启动延时的家庭和商业应用是非常重要的。美高森美新的固态LED驱动器符合能源之星(ENERGY STAR-compliant)要求,提供过压和过流保护,以及自动过热关断,有助于实现安全可靠的运作。

根据行业分析机构Strategies Unlimited估计,2011年商业、工业和住宅LED灯具市场规模接近30亿美元(不包括灯泡更换)。从2011年至2016年,总体LED灯具市场预计会以接近20%的年复合增长率增加。

美高森美业务发展总监Irene Signorino表示:“强制逐步淘汰低效白炽灯的法规的实施,在全球范围推动了包括节能LED灯等替代光源的增长。我们的新型LED驱动器使得灯具制造商能够通过这个增长中的市场机会获利。我们将继续致力于照明和功率应用方面的专业知识,解决具有挑战性的行业问题。”

高功效LED灯在家庭和商业应用中日益普及。然而,这类应用的用户一直期待白炽灯的即时点亮性能,其重要性甚至超过节能优势。美高森美新的LED驱动器可提供150ms或更短的启动时间,不会被肉眼察觉,从而解决这个问题。这种特性加上新驱动器的外形尺寸和功率/电流水平,使它成为要求“即时点亮”的照明应用理想选择。

关于LXMG221W-0700030-D0

美高森美新的LED驱动器兼容全球各地50 Hz和60 Hz AC电源,标准电压范围从120 VAC +/-10%至277 VAC +/-10%。输出为700毫安(mA)可调光恒流源。该驱动器符合UL、CUL、CE和EMC行业标准。附加特性包括:

●高压AC输入(90-305 VAC),适用安装于全球各地

●恒流700mA单串应用,实现使用5-12个LED而无闪烁(30W输出)输出

●满负载下实现涵盖整个输入电压范围的高功率因数(PF > 0.9)和低总体谐波失真(THD < 15%),能够满足或超过标准要求。

●通过0-10VDC (符合IEC 60929规定),可调光至10%,使用PWM控制或电位计可进一步节能。

●符合FCC第47条, 第15部Class B标准

供货与价格

LXMG221W-0700030-D0大批量在产产品现已供应。