处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美超微推出支持E3-1200+v2的单处理器系统和主板

美超微推出支持E3-1200+v2的单处理器系统和主板
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-16

高性能、高效率服务器技术和绿色计算领域的全球美超微电脑股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.)宣布推出一系列广泛的单处理器 (UP) 系统和主板,为英特尔 (Intel) 至强 (Xeon) E3-1200 v2 (Ivy Bridge) 系列处理器提供支持。美超微的新平台具备强大的系统性能,包括升级后的PCI-E 3.0总线速度和DDR3-1600MHz内存带宽。新推出的服务器解决方案包括采用高密度3U机架、配置8个节点的 MicroCloud(5037MC-H8TRF),可提供符合成本效益的云计算、数据中心和虚拟主机性能。多种其他系统包括用于网络/嵌入式应用的服务器设备(5017C-LF、5017C-MF、5017C-TF);提供关键任务可靠性、采用可选性美超微 Battery Backup Power (BBP) 模块的主流服务器系统(PWS20! 6B-1R);网关/安全/硬盘录像机 (DVR) /媒体转码和广播解决方案(5017C-MTF、5017C-MTRF、1017C-TF),以及面向中小型企业应用、文件/存储服务和远程桌面应用的塔式服务器(5037C-i、5037C-T)。

美超微总裁兼首席执行官梁见后 (Charles Liang) 表示:“美超微的多样化产品线采用了环保、‘不会过时’的设计,具有显著优势。强大的工程设计专业知识使我们能够始终如一地率先将适用于各类平台的节能计算技术推向市场。我们的Ivy Bridge处理器解决方案运用了新的22纳米工艺和三栅极(Tri-Gate)晶体管微架构并进行了优化,与之前的解决方案相比,性能和能效更高、热设计功耗 (TDP) 更低。美超微目前的单处理器Sandy Bridge系统和主板只需要一次基本输入输出系统(BIOS) 升级,不用对硬件做任何改动,就能让这些系统支持新的英特尔至强E3-1200 v2系列处理器。”

英特尔数据中心基础架构事业部副总裁兼总经理博伊德-戴维斯 (Boyd Davis) 说:“当今的客户希望计算解决方案既能具备更高的能效和灵活性,又不会影响性能。英特尔已经迎来美超微的新一代服务器平台,它们是建立在英特尔至强处理器系列的性能和突破性输入/输出 (I/O) 能力的基础上的。美超微能够为客户提供针对不同工作量和环节进行优化的解决方案,包括绿色计算。”

除完整的系统之外,美超微还提供一系列与Ivy Bridge处理器相配的主板,是服务器Building Block Solutions(模块化架构解决方案)的基础。各类主板采用了H2插槽(X9SCD-F(用于MicroCloud)、X9SCM/-F、X9SCL/-F/+-F、X9SCA/-F、X9SCM-IIF、X9SCi-LN4/-LN4F、X9SPU-F、X9SAE/-V和C7P67),适用于服务器、工作站,桌面和嵌入式应用。多样化的产品系列使系统集成商和经销商能够利用根据不同应用进行优化的解决方案来满足广泛的业务、商业和工业需求。