指纹识别认证三种解决方案
现在用日新月异形容IT技术的发展,一点也不过分。用“多方关注”形容信息安全问题也是恰如其分的。目前有许多公司推出了实现网络信息安全、PC机安全认证等应用解决方案,其中实现方式概括起来有以下三种:
、传统的多重操作密码和安全访问权限控制的解决方案
作为传统的实现方案,多重操作密码和安全访问权限控制是目前主要的实现方法。包括:办公MIS系统、ERP系统、高安全单位内部WEB访问以及大多数行业应用软件系统都是采用这一传统方法。
第二、以智能卡为认证主体的解决方案;
智能卡(也称CPU卡)因其内部具有的多重安全机制和多种加密算法而被确认为是安全的认证介质之一,同时由于其具有大容易的信息存储能力,支持文件结构,以实现不同信息分别独立存储,智能卡将成为今后一卡多用、城市一卡通等大型应用的必然选择。目前一些财务系统、银行操作终端认证等采用了这一实现方案。
第三、以指纹识别为认证主体的解决方案;
指纹识别作为生物识别技术为成功的应用之一,近年来已得到快速的发展和普及。包括指纹考勤机、指纹门禁控制器、指纹一体化锁、指纹保险柜等已经被大部数人所接受和喜爱。
指纹识别概念日渐获关注
指纹,由于其具有终身不变性、性和方便性,已几乎成为生物特征识别的代名词。指纹是指人的手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹线。纹线有规律地排列形成不同的纹型。纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的细节特征点。指纹识别技术是一种生物识别技术。指纹识别系统是一套包括指纹图像获娶处理、特征提韧比对等模块的模式识别系统。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。指纹识别常用于需要人员身份确认的场所,如门禁系统、考勤系统、笔记本电脑、银行内部处理、银行支付等。二十世纪六十年代,FBI和法国巴黎警察局开始研究开发指纹自动识别系统(AFIS)用于刑事案件侦破。目前,世界各地的警察局已经广泛采用了指纹自动识别系统。在我国,新修订的《居民身份证法》规定了公民申领、换领、补领居民身份证应当登记指纹信息。目前,全国己16000个派出所启动居民身份证登记指纹信息工作,到今年年底将在全国全面铺开。
随着科技的进步,指纹识别技术已经开始慢慢进入到对安全性要求比较高的商务领域。目前许多公司和研究机构都在指纹识别技术领域取得了很大突破性进展。苹果或在9月10日发布新一代iPhone产品,该新产品很可能带有指纹识别器;三星正试图为GalaxyS系列设备引入指纹识别密码保护机制,进一步提高产品在消费者尤其是商务领域的安全性能。
在资本市场上,指纹识别概念日益被关注,相关概念股受到资金追捧,新开普等走势强劲,大幅上涨。随着指纹识别技术的完善,未来5年我国指纹技术行业将有近百亿元的市场等待着企业去开拓,指纹识别技术即将迎来一个黄金发展时期,市场前景广阔,二级市场上指纹识别概念受消息面利好刺激,表现抢眼,或强势爆发。
指纹识别或将广泛应用
指纹识别技术的发展得益于现代电子集成制造技术和快速可靠的算法的研究。尽管指纹只是人体皮肤的一小部分,但用于识别的数据量相当大,对这些数据进行比对也不是简单的相等与不相等的问题,而是使用需要进行大量运算的模糊匹配算法。
现代电子集成制造技术使得我们可以制造相当小的指纹图象读取设备,同时飞速发展的个人计算机运算速度提供了在微机甚至单片机上可以进行两个指纹的比对运算的可能。另外,匹配算法可靠性也不断提高,指纹识别技术己经非常实用。
指纹识别技术可以通过几种方法应用到许多方面。通过使用指纹验证来取代各个计算机应用程序的密码就是为典型的实例。可以想象如果计算机上的所有系统和应用程序都可以使用指纹验证的话,人们使用计算机就会非常方便和安全,用户不再讨厌必要的安全性检查,而IT开发商的售后服务工作也会减轻许多。
把指纹识别技术同IC卡结合起来,是目前有前景的一个方向之一。该技术把卡的主人的指纹(加密后)存储在IC卡上,并在IC卡的读卡机上加装指纹识别系统,当读卡机阅读卡上的信息时,一并读入持卡者的指纹,通过比对卡上的指纹与持卡者的指纹就可以确认持卡者是否是卡的真正主人,从而进行下一步的交易。在更加严格的场合,还可以进一步同后端主机系统数据库上的指纹作比较。
指纹IC卡可以广泛地运用于许多行业中,例如取代现行的ATM卡、制造防伪证件(签证或护照、公费医疗卡、会员卡、借书卡等)。目前ATM提款机加装指纹识别功能在美国已经开始使用。持卡人可以取消密码(避免老人和孩子记忆密码的困难)或者仍旧保留密码,在操作上按指纹与密码的时间差不多。
目前,指纹识别主要应用在考勤、门禁、保险箱柜等领域,相信,随着指纹识别技术的完善,还会广泛的应用在身份证,机动车,家居等更多的领域。