处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

FCI提供更高线性电流密度的PwrBlade+连接器

FCI提供更高线性电流密度的PwrBlade+连接器
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-15

FCI,一家连接器和互联系统的制造商宣布推出PwrBlade+ AC/DC电源配流连接器系统。这种新一代的电源连接器关注于要求较高的线性电流密度和低功率损耗的苛刻的电源应用。8个相邻的大功率触点同时通电,以及在应用环境中不大于0.7mΩ的电源触点阻抗使得可以实现每线性英寸达到192A的电流。

PwrBlade+连接器基于长期验证的PwrBlade连接器技术制造而成,但它包括增加性能和密度的改进功能。在静止空气中温升不超过30℃的情况下,它的额定电流达到每电源触点75A。本产品的特色为拥有创新的大功率触点设计和外壳,允许以更小外形具有更高载流能力。

“大功率触点的特色为拥有优化的端子触点设计和改进的材料属性,大大增加线性电流密度,使其成为新一代1U/2U服务器、存储柜、电信设备和数据通讯/网络设备的理想选择,”FCI区域商业开发经理Gary Yuan说。

PwrBlade+ 连接器另外的特色为高度通风、不含卤素的外壳设计、低功率触点特征,适用于多种电压和更低功率的应用场合,同时配有半针导向装置,减少连接器占用空间。

PwrBlade+ 连接器其电源和信号触点集成在单个塑胶中,便于电源分配和电源控制。与其他FCI电源解决方案相同,PwrBlade+连接器采用模块化设计,可以根据定制的功率需求,灵活配置电源和信号触点的数量和位置。

可提供直角和共面选项以适应不同的系统架构。