处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

透过2013CPSE安博会看视频监控新技术

透过2013CPSE安博会看视频监控新技术
来源:安防知识网 时间:2013-11-11

    随着视频监控技术迅速发展,以及行业之间壁垒的消除,尤其是安防与IT、通信以及网路技术等的融合,整体安防视频监控也面临巨大的变化。新的技术变革,不仅快速提升了传统视频监控的质量,如更高的像素、更宽的监控範围,更高的解析度等,而且也创造了新的应用,如网路频宽的普及使视频监控逐渐从本地监控向远端监控发展,IT软体技术的引入让监控智能化成实现。这一切迅速改变着传统的安防行业,也给安防企业提出机遇和挑战。 

    高清监控提升影像画质

    近年来提到多的就是“数字化、高清化”,高清俨然成爲各视频监控厂商的技术发展指标之一。对于视频监控而言,影像清晰度无疑是高清监控中的关键。影像越清晰,细节越明显,观看体验越好,智能应用的準确度也越高。但是,片面追求高画素并无意义,因爲影像质量并不仅仅取决于画素点,还取决于影像处理技术(如影像矫正、影像处理、灰阶处理、伽玛调整、2A算法等)。目前已有不少厂家开始投入更多的精力关注影像质量,并提高同等画素条件下産品的差异化和性能,比如低照度、3D降噪处理、真实宽动态等。例如CPSE中一些安防的视频监控解决方案,除了通过採用更高分辨率的摄影机覆盖相同的区域,来获得更高的画素密度和更大视野,还採用多种先进的影像提升技术来提升影像质量:这些CPSE中看到的方案为:

    宽动态:使摄影机在光源对比明显的场景,捕捉更多画面细节,获得更清晰的影像。

    强光抑制:有效抑制强光直接照射造成的光晕偏大,视频影像模煳,能自动分辨强光点,并对强光点附近区域进行补偿以获得更清晰的影像。

    3D降噪:即便在低光夜视条件下也提供更清晰,更準确的影像,以节省储存空间。

    Binningmode口袋积累模式:在低照度条件下得到的帧累积影像效果更佳。

    日夜模式:备有机械式红外线过滤镜,在白天时提供清晰彩色画面,低照度环境中会自动转换成黑白影像。

    提升低照性能:除了日夜转换功能,还提供其它提升低照性能的技术,例如画素合併,双传感器监控方式等。

    订定程序化曝光行程:本可设定行程且定制化的曝光模式,便于由预设好的环境组态,例如室内外、移动、降噪等,通过快门、增益值的变化,配合您的需求设定相关数值与使用时段,让摄影机能随环境光线变化依使用者的设定取得化的影像。

    网路监控要以节省频宽和储存为首要基础

    高清监控必然是网路化的,因为只有对影像进行视频压缩处理并通过IP网路进行传输,才能控制高清视频的传输成本。CPSE中看到网路摄影机的All-in-One特性也极大节约了成本,使得综合布线更加廉价和高效。但网路监控也面临着直接问题,即影像传输不流畅或储存空间不足,如何才能节省频宽和储存空间呢?以下有CPSE中呈现的几种高成本效率技术,可带来更大的投资回报:

    H.265视频压缩:新一代的影像压缩格式,能够很好节省传输频宽和储存空间。以1080P@60fps而言,频宽只须1Mbps,30fps甚至只需0.5Mbps。

    智能图像剪裁(或称动态码流裁剪):在传感器上能够避开一些不重要的画面,大幅的影像可以在水平及垂直方向上进行剪裁。允许只传输和存储需要的数据,废弃的数据可以减少大量存储空间及频宽的需求。

    TSE(时间轴分区引擎):不同于一般厂家所使用的数据库索引设计,时间轴分区引擎能直接从预先配置的硬碟驱动裡获取视频数据,确保了同步即时视频浏览、录影和回放,当有人穿越周界或移动物体时,用户只需轻点几下滑鼠即可浏览每一个即时场景。既便捷又节省频宽和储存空间。

    影像暂存区:提供了临时的备份空间,经由简单设定备份的时间区间,轻点滑鼠,用户便可以轻易导出视频/图片数据到暂存区。导出完毕后,可逐笔检查视频/快照的内容,待确认有效性后,再一次做备份,以节省整体备份时间。

    子码流通路:利用IP摄影机的多影像串流功能来设置低帧率/低视频品质全画面影像,并且用高帧率/高视频品质来标示重要区域,从而减少储存总量。

    多码流设计:用户能根据塬视频,利用窗口分割功能,将重要监视区分出1~2个副视频,主视频与副视频爲不同的码流,可以独立调整帧率,画质等,并且可分开做录影,将无论是NVR储存还是网录频宽做利用。

    视频监控将智能化趋势明显

    广泛的视频监控应用,带来视频数据海量式的增长,光靠人眼识别可疑迹象远远不够,事后靠人工手动查验更是越来越困难,将被动监控变爲主动方式,监控智能化应用首当其衝。因此在满足高清监控的前提下,监控必须与智能分析技术、晶片技术、影像传感器技术、视频技术、通信技术相结合,提高监控效能,优化系统架构、提高预警能力。现阶段的安防的智能视频监控解决方案集安防、监控和事件管理于一体,将监控人员从繁杂而枯燥的银幕监看任务中解脱出来,不仅提供了简便且可自定义的操作体验,也确保整个组织的安全性,具体体现在以下这些影像视频智能化上;

    ROI(兴趣区域)+ePTZ:爲快速控制PTZ摄影机选择ROI,用户不用牺牲分辨率即可灵活浏览百万画素摄影机拍摄的特定区域的画面。

    Turbo演示模式:减少摄影机以实际分辨率解析度来匹配浏览窗口大小,从而即时播放多台百万画素影机以的现场录影;当将某摄影机画面放大到全画面时即可呈现实际分辨率的影像效果。

    影像转换(Transcoding):提供流畅的Internet视频浏览,通过iPad/iPhone或IE浏览器轻鬆远程管理、即时浏览、回放和PTZ控制。

    订製用户通知方式:支援任何以HTML格式下载和存储的地图,比如,Google地图,都能被重新编辑用来配置摄影机;当警报发生时,地图便会弹出,用户可直接在地图上点选相关摄影机Icon,查看即时画面;还可同时即时浏览和回放同一摄影机影像画面。

    即时视频分析:能够在标準视频基础上进行智能视频分析,识别人员、车辆,以及其他可疑行爲和活动。

    智能搜索:可以通在几秒鐘内搜索几天内的视频,或是搜索时段内同颜色车辆或是同一脸部画面。

    项目齐全的系统健诊监视:可以即时的!可视的方式,爲用户提供设备状态监控及诊察报告。

    未来的视频监控将进一步朝高清化、网路化、智能化方向发展,目前良好的市场发展势头和广阔的市场前景已渐成形。相信随着技术更新的推动,视频监控会更大程度的带给安全管理人员在处理事件及应对突发事件的有力辅助工具,带给安防用户更大的投资回报。