处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

封包追踪技术发功 Nexus 5电池续航力大增

封包追踪技术发功 Nexus 5电池续航力大增
来源:新电子 时间:2013-11-07
Google手机Nexus 5虽具备长程演进计划(LTE)、802.11ac无线区域网路(Wi-Fi)等通讯功能,但因导入高通(Qualcomm)的封包追踪(Envelope Tracking)技术,故可大幅降低系统温度、功耗及电路板面积。
高通子公司高通科技(Qualcomm Technologies)执行副总裁暨共同总裁Murthy Renduchintala表示,Android一代的作业系统KitKat与高通的行动处理器结合,将可以出色的LTE连结、图形演算及高速处理效能创造出理想的行动装置使用经验。

据了解,Nexus 5采用高通QFE1100,该方案系高通RF360前端的重要元件,可以全方位的系统级方案协助原始设备制造商(OEM)开发单颗、支援全球频段的4G LTE设计。QFE1100还具备业界为3G/4G LTE装置设计的 封包追踪技术 ,与传统射频(RF)前端方案相较,LTE数据机(Modem)晶片搭配该技术可动态调整功率放大器(PA)电压,温度降低幅度达30%、电力消耗亦减少20%,且传送讯号品质亦同时改善。不仅如此,封包追踪技术采用高整合多频多模PA,因而可显著缩小电路板面积,因此Nexus 5可以在更轻薄的设计中提供给消费者更长的电池续航力。

Nexus 5亦同时采用高通Snapdragon 800处理器,提升该款手机的整体使用者经验、图形丰富度以及电池使用效率等特色。根据Google官方资料指出,Nexus 5内建2,300毫安时(mAh)电池,可持续通话17小时、待机时间高达300小时;或者消费者可以利用双频(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi上网8.5小时以上,以及单独使用LTE网路7小时。此外,Google更于Nexus 5内建无线充电功能,支援无线充电联盟(WPC)的Qi标准。