处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

合泰聚焦8位MCU:以消费者需求为基础拓展市场

合泰聚焦8位MCU:以消费者需求为基础拓展市场
来源:21ic 时间:2013-11-07
日本半导体大厂瑞萨电子持续聚焦高阶MCU市场。上月,业界传出,瑞萨近来已对下游客户发出通知,将全面退出应用于遥控器的 8位MCU 产品,预计不久之后即停止出货。

这是继今年三星宣布退出8位MCU市场之后,第二个退出8位MCU市场的厂商。另外富士通也将MCU业务转让了给Spansion。

瑞萨作为去年8位MCU市场的领头羊,今年推出该市场,确实让人惊讶。8位MCU市场由于16位,32位MCU逐渐蚕食其市场份额,盈利空间和发展空间确实不容乐观。但是对于大多数厂商来说,8位的市场还是足够吸引人的。

面对三星,瑞萨等退出之后所产生的市场空白,其他厂商都纷纷推出自己的产品来吸引用户。台湾MCU业者中以凌通受惠转单效应,合泰半导体也将考虑重新卡位,不放过此机会。

日前,合泰半导体“2013新品发表会”在京成功举办,众多专业观众积极参与,共同回顾去年的成绩,展望未来的市场发展,与多家公司合作,推出大量8位MCU产品。

活动现场展示目前市场热门的应用解决方案,包括:移动电源、报警烟感器、家电触控、节能风扇、3D眼镜、LED 模块、电磁炉、金融卡读卡器、便携医疗方案、32Bit应用方案等。主要涉及医疗电子,工业控制,智能家居等领域。旨在为客户提供更具性价比的单片机解决方案。

合泰半导体蔡荣宗先生在会上表示,公司单季度单片机出货超过一亿颗,今年的营运目标为38亿台币,相比去年的35.6亿,有所增长,主要成长地区为中国大陆,其中华南占5成以上,合泰非常看好中国大陆的市场前景,在大陆拥有11家代理商。

由于8位MCU的功能限制,一般都应用在基础性功能设施方面,其主要用途也是小家电等家用设施。根据蔡荣宗先生的观点来看,8位MCU在这些方面在以后的很长时间都还是主力军。所以8位MCU也一直是合泰的主要市场重心。

蔡荣宗先生表示,8位相对于32位来说,虽然功能上差别很大。但是对于小家电,医疗电子来说,8位的更具有吸引力。因为对于客户而言,产品的功能好坏与否,是由实际使用过程中的用户的感官决定的。

对于绝大多数厂商而言,从产品设计之初,其功能仅仅是根据当前市场趋势来进行决定的。所以,一款新的产品,可能包括了当前比较流行的几个功能,但是,我们很难来确定,包含了过多功能的产品在使用过程中,到底哪些功能才是用户真正关心,真正能用到的。

简而言之,根据目前的家电市场的发展来说,8位MCU的功能足够满足当前市场用户的需求。32位虽然能够提供更多的功能,更多看似新奇的技术,但是,你认为,你会需要一台能够上网的电冰箱,亦或是一款能够连接你手机的电磁炉吗?

物联网正是基于此发展的,但是,对于当前的技术来说,我们很难看到其市场发展所在。

所以,可以说,蔡荣宗先生的观点也在一定程度上反映了当前科技发展的矛盾所在。到底是提供更多不必要的功能;还是满足当前客户的需求,以客户和消费者的需求为出发点来设计产品。

合泰选择的是后者。

对于空缺出来的8位MCU市场来说,合泰主要做的就是推出更加吸引客户的产品来获取更多的市场份额。

触控市场将会是合泰的发展重心,而直流无刷电机会是合泰以后开拓的新市场。

叶秉霖先生表示,随着智能手机和平板电脑的加速成长,加上触控逐步扩散至汽车电子、医疗、家电等领域,相关的应用越来越多,我们非常看好触控市场,尽管它已经不是一个新技术,但是它正处于一个上升期,触控仍将有一个黄金成长期。

合泰推触控已经有四个年头,积累了很多经验,而且一直坚持完善自身触控技术,提升触控稳定性和灵敏性,并根据客户反馈状况,攻克技术难关,增强防水防尘性能和集成度。

随着芯片的整合程度越来越高,加之市场对集成度高的触控芯片也有需求,合泰也推出了单片机和触控的整合芯片,使用方便和低成本是集成芯片的优势。

虽然当前是以8位MCU为主,但是未来合泰也会根据客户的需求进一步拓宽32位市场(当前合泰也推出了几款32位MCU),打造高质量的IC设计团体,仍将在家电、医疗、安防、计算机外设、工业控制、节能ICs、汽车等领域加大投入,提升技术含量,开拓国内外市场,强化品牌竞争力,长期持续创造价值。

现在,人们对于医疗设备的需求越来越大。便携式医疗设备的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏状况。

便携式医疗系统所涵盖的应用极其广泛,包括血压监控、血糖仪、脉搏血氧仪和超声应用等,市场需求正不断扩大。合泰非常看好便携式电子血压计、便携血糖仪等便携医疗设备市场,这将是合泰明年的重点。而且,合泰也认为,医疗电子相对于家电来说,会更快的利用到物联网。

叶秉霖先生还透露,合泰很看好无线充电领域,也有这方面的方案正在开发。无线充电由于配套尚不成熟、功耗等因素尚未全面普及,能否为客户带来价值还需要经过市场的考验。另外,定制化单片机、指纹识别、金融密码读卡器这几个市场前景非常不错,合泰未来还会继续增加开发力度。