处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

公用事业2012年将是M2M无线模组市场的营收年

公用事业2012年将是M2M无线模组市场的营收年
来源:EDN China 时间:2012-05-14
据IHS iSuppli公司的无线通讯专题报告,2012年包括燃气表、电表与水表等在内的公用事业市场,将是机器对机器(M2M)模组增长快的垂直市场。这些模组可以让设备彼此之间进行无线通讯。

今年M2M无线模组的公用事业垂直市场营业收入将达到4.12亿美元,占总体M2M市场的27%。2010年,公用事业还只是第三大垂直市场,但去年跃居,今年也将保持市场的地位。未来几年,预计该市场将实现规模与增长的结合,2010-2015 年复合年度增长率料高达76%,如图所示。

除了公用事业领域,M2M无线模组的产业市场还包括保健、安防、支付、汽车追踪与汽车/远程信息处理,这些领域越来越多地采用无线广域网(WWAN)技术来实现新的通讯能力。在这些垂直市场的推动下,今年总体M2M无线模组市场将从2011年的11亿美元增长到15亿美元,到2015年达到50亿美元左右。

在实际使用中,WWAN M2M系统使用移动蜂窝网络来传输数据与信息。可以连接到这种网络之中的潜在设备数量惊人,从消费电子产品到电器和工业应用,无所不包。

在公用事业垂直市场,M2M模组可以在自动化读表、先进计量基础设施和智能电网等领域获得大量应用。至少燃气表、电表和水表这三类计量表可以连接起来,而且家庭、控制中心或电网中的远程仪表之间可以实现复杂的互动。例如,这三类仪表都可以与WWAN连接。不同仪表之间也可以通过短距无线电或者网状网络彼此通讯,单独一只仪表可以充当聚集点和网关,向网络回传数据,反之亦可。

美国和英国目前在M2M公用事业垂直市场中占较大份额,但如果成功地制订出国际标准,亚洲和南美等发展中市场的增长势头也会增强。

其它M2M垂直市场的前景同样光明

另一个达到相当规模的关键垂直市场是汽车/远程信息处理,预计2010-2015年增长三倍以上,在消费者与汽车厂商需求的推动下,营业收入将从1.57亿美元增长到6.45亿美元。例如,嵌入式M2M系统可以在汽车厂商认为有必要的时候启动召回行动,也可以通知车主把车送来保养。

保健领域将是M2M无线模组增长快的领域之一,尽管目前其规模可能很小。其应用可能包括远程监控慢性病,以及更加先进的占用带宽较多的用途,比如采用全视频传输的虚拟会诊。但必须解决一些障碍,包括保护病人隐私,在免在无线传送病例的时候被没有授权的第三方看到。

第三个前景较好的M2M无线模组垂直市场是安防,尤其是厂商越来越难以布署保安或者全天进行视频监控。在这种情况下,从中央监控室或者控制中心来监控公司办公场所或者远方的作业现场可能日益流行。相对于有线或者人工监控,采用支持WWAN M2M的安防措施成本极小。

移动运营商改变路线;2G与3G模组

移动网络运营商的思路发生彻底改变,现在越来越重视为M2M市场推出适宜的解决方案,并由此获得收入。但是,硬件解决方案与企业关系所需的定制程度较高,带来必须解决的挑战,尤其是因为该市场分成不同的垂直领域,每个领域都有自己的特殊要求。

目前大多数WWAN M2M模组是2G,估计占92%,主要是因为以往应用的数据传输速度要求不高,而且这类模组成本较低。但是,3G模组将很快增长,2015年占总体模组销售的份额将从去年的8%上升到40%左右。

使用方式的变化,目前要求较低等待时间和较高带宽的应用,以及设备生产商担心产品过时和为了降低成本,将推动市场从2G向3G发展。