处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通高管称年底前手机计算速度将达到PC水平

高通高管称年底前手机计算速度将达到PC水平
来源:电子工程世界网 时间:2012-05-14

高通高级副总裁兼印度及南亚区总裁Avneesh Agrawal表示:“我们预计到2012年年底,市场上手机的处理器每个内核的主频速度将达到 2.5GHz。这种处理器将以Krait微架构为基础并且将是我们提供的Snapdragon系列处理器的一部分。”这种手机的计算速度相当于四年前的电 脑的水平。

英特尔在2008年推出了双核PC处理器和芯片组,处理速度为2.5GHz。

目前,Lava国际的Xolo X900智能手机是配置速度快的处理器的手机。这种处理器也是英特尔推出的,每个内核的速度为1.6GHz。

Agrawal称,与目前市场上的其它移动设备相比,新的Krait系列处理器的耗电量将减少65%。

高通计划推出新的单核、双核和四核处理器。这些处理器集成多模式技术,支持4G技术。基于Krait设计的芯片组将支持包括WiFi、GPS、蓝牙和NFC在内的无线连接技术。