处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI推出LED AC驱动技术 促进LED普及化

TI推出LED AC驱动技术 促进LED普及化
来源:OFWEEK 时间:2013-11-06

  以DC为基础的LED驱动集成电路技术者德州仪器,近日推出的集成电路技术,使得AC驱动固态照明产品设计趋于简单化。

  对于首尔半导体和英国LynkLabs公司等销售照明引擎的公司来说,所谓的AC-LED技术,一直是他们的研究重点,因为照明引擎需要结合LED和AC驱动技术,但固态照明产品开发商以集成电路的形式直接接触这项技术。德州仪器将其业务扩大到LED驱动领域,推出了TPS92411MOSFET转换器,旨在简化以AC为基础的照明引擎设计。

  AC驱动器的优势在于,比传统LED驱动器中使用的AC-DC交换式电源供应简便许多。德州仪器的产品推广工程师JohnPerry表示,新型集成电路驱动器的材料清单会比以DC为基础的驱动器便宜20-50%,且电路板会更简单。在过滤时不需要电感元件。

  我们预测AC-LED技术未来将发展成为与集成电路技术同一水平的另一驱动选择。首尔半导体宣布将销售sellitsAcrichIC,虽然顾客必须购买公司的LED才能购买IC,DMB技术公司进入宣布推出AC驱动器集成电路。此外,还有许多新成立的公司致力于AC驱动器集成电路研究。

  德州公司的方法和这个行业的众多公司所使用的方法一样,AC输入线每半个周期电压将升高,细分LED堆堑,使更多的LED接通电源。这条线路是首个全波整流线路,意味着LED在120Hz条件下进行转换。

  德州仪器的方法差别不大却意义非凡。在会议上提出的其他实现途径是将多个分接头有策略性地置于一系列LED堆栈里。由于交流线路输入上升,供给电压从堆栈里一个较高的分接头输出,因此更多的LED灯将被点亮。然而,德州仪器公司使用活动开关,使堆栈里LED的每一个部分实现电隔离。TPS92411本质上是相对于地面浮动的开关。根据附近的图解图显示,设计中应用的多个开关使用相对简单的分离元器件。

  这种方法的优点是越过每个LED细分单元,放置小型电容器来存储能量。即使AC线电压太低而不能为整个LED堆堑提供动力,电容器可以接替电压的角色,保持LED发光,从而提高LED利用率。

  德州仪器的Perry表示这种设计将减少闪烁现象。且接近纯阻性负载,因此固有的高功率因子在0.95以上。整个谐波失真少于15%。

  公司还发布了开发板,方便固态照明产品开发商们立即体验这项技术。TPS92411照明引擎评估模块售价75美元,德州仪器网店均有销售。