处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线技术即装即用 智能家居市场爆发近在眼前

无线技术即装即用 智能家居市场爆发近在眼前
来源:互联网 时间:2013-11-04
    随着科技的发展,尤其是云计算、物联网的出现,智能家居的概念频频出现在各大媒介上,进入公众的视线。在我国,智能家居的概念是十年前引进,并推入市场。随着社会、经济水平的发展,人们对家居品质的追求也越来越高,要求家居舒适化、安全化,家居生活舒适化、智能化,对智能家居系统的需求也越来越强烈。智能生活渐行渐近,市场面临井喷。
  
  智能家居离我们很远吗
  
  上世纪九十年代,比尔·盖茨就提出过智能家居、智能家电的概念。不过很显然,微软并没打算从这上面发财。随着以家庭为单位的智能生活由畅想变为现实,智能家居也总算迎来出头天。事实上很多人对于智能家居和智能家电认识还比较模糊,通俗来说,智能家电是隶属于智能家居的,而他们服务的目标是进一步解放人类的双手。
  
  你可以理解为那是一种舒适方便快捷的生活体验,也可以理解为过着无所事事衣来伸手的日子。但不管你怎么看,智能家居都有其存在的必要,至于那些可以想见的反对声音,在智能化的浪潮下只能收敛声息。
  
  况且,智能家居并不是要彻底的夺走你的生活乐趣,只要你想,你还是可以自己拖地洗碗抹桌子;而且就算其进入自动化进程后,你也依然拥有对它的控制权,实际上,会为此感到忧虑的家庭主妇,远远少于那些家政公司对于人工向智能转型的恐慌。
  
  智能家居与传统家居的不同,不在于其真的“智能”,而在于它实现了物联——产品通过预装的感应器和控制芯片来扑捉和处理信息,然后再将处理结果传送到你手里的智能设备上,终实现物连。与那些搭载操作系统就称之为智能的“伪智能”的产品和概念不同,智能家居的瓶颈和它的前景集中在同一地方——用户的控制:以家庭为平台,利用智能家居设计与交互方案、网络通信方案、综合布线方案以及安全防范方案、自动控制方案、音视频方案的整体集成,构建高效的住宅设施与家庭生活的管理系统。你甚至可以这样理解:它将为你的住宅注入科技的基因。
  
  但是,那种经你触控后开启功能的设置实现不叫智能,真正的智能应该是可以实现情景无缝转换的,比如你一回到家自动开灯和冷气,并且十分种以后准时开始放热水,更宽泛一点,就是可以同时实现安全、便捷、舒适、节能、环保的效果,这样的产品才是符合市场需求和用户设想的智能家居。
  
  我们知道,物联网和互联网之间并没有本质区别。但问题在于,物联网目前看来必须基于IPV6技术,其普及还需要较长的时间,而且相应的国际标准和国家标准还不够完善(尽管智能家居已经纳入国家计划,但却会使产品普及前景更加严峻)使得智能家居犹如空中楼阁,无法真正落实进百姓生活。
  
  需要明确的是,智能家居发展的问题从来都不在技术方面,而在于其成本掌控和推广手段。而因为没有足够大的利益驱动使得没有厂商和机构愿意推动其发展,智能家居在一段时间以内还将存活在飘渺的设想当中,所以作为消费者,我们更应该对此保留一些看法和期待,毕竟,人类才是生活的主体。
  
  智能生活渐行渐近
  
  我们可以看到,房地产开发商已经开始在一些高端楼盘上附加智能化住宅的标签,一些对智能家居感兴趣的零散业主也会通过各种渠道咨询乃至采购智能家居产品,在智慧城市的建设中,很多功能与服务更是需要依托于智能家居的使用。智能家居市场的爆发已经是近在眼前的事情。
  
  ◇ 无线技术,即装即用
  
  智能家居若要盛行,关键的是方便,不光是使用方便,还有安装、维护都要方便。原本的有线智能家居之所以只能盛行一时,就是失败在这一点。如今有线智能家居已经被淘汰,各种无线技术纷纷大显身手,只是,蓝牙、wifi、z-wave等技术固然在别的方面具备优势,但是在智能家居这个平台上,却有着不可忽视的缺陷,尽管目前国内智能家居标准还未出台,但是zigbee技术标准已经显示了其无可取代的优势,可以预计,未来的家庭中,zigbee技术将会是主导。
  
  作为物联网行业的领跑者,物联传感更实在zigbee技术的基础上,推出了smartroom无线通讯技术,因为目前wifi网络的全面铺开,该技术可以兼容wifi、蓝牙以及zigbee无线技术,无论是安全性还是稳定性都非常高,并且通过高科技手段进行加密,以维护用户的生活隐私。该技术让智能家居变得更加简单易用,只要配上一个专用的网关,那么,传感器还有控制器随处都可以安装,根据需要,来控制家中的不同设备,实现不同的效果。甚至,物联传感表示,这些设备其实可以随身携带,比如说,出差的时候,带上一个网关一个云抽屉锁,就可以不用担心贵重物品放在酒店的安全问题了。
  
  ◇ 功能自选,无限扩展
  
  很多公司推出的产品都是那种打包式的,全套产品一股脑儿塞给你,也不顾你到底用不用得上,用的公司为了追求高科技,更是弄出了许多不必要的功能。实际上,不同地区,不同年龄,不同层次的人所需要的智能家居产品功能是不一样的。之前有个笑话,说是工程师向土豪演示智能家居的各种功能,什么都是一键搞定,结果土豪来了句,我有三个保姆。这完全是推销战略失误,对于有钱人来说,他们其实不在乎能源消耗那点浪费,他们要的是排场,要的是安全,因此,对他们来说,打造一个无懈可击的安防监控系统,可比什么人来灯亮,人走灯灭的智能灯光、智能照明控制强得多。
  
  因此,对于消费者来说,根据自己的需求,选择合适的产品才是重要的。物联传感市场部负责人赵经理表示,物联传感根据不同的人群推出了不同的解决方案,比如说,对于一些经济状况并不算高,还在租房的年轻人来说,一个云智能锁或者是门窗磁就可以保证出租房的安全问题;家里有个花园却没时间照料的,那么便可以考虑一下一个自动浇灌系统;家里有小孩的,一个智能监控可以让家长不用无时无刻担心自己的孩子;对于家中有老人的人家来说,就需要配上如云血压计之类的医疗设备,还得顾及到老人的记忆力与反应能力下降的问题,配上合适的安防产品,好能有个可以随身携带的紧急按钮……
  
  更方便的是,这些功能并非一成不变,用户完全可以根据自己的需要添加合适的产品,比如说,有的用户一开始可能只会将卧室初步智能化,将来觉着方便了,便可以延伸到书房客厅甚至厨房里面,因为zigbee本身的特性,比起wifi、蓝牙来,可以连接更多的设备,几乎可以无限扩展,即便将智能化延伸到大型的建筑里面,添加几个中继器即可保证整体系统的顺利运行,即便某样设备出现什么问题,也不会影响到其它设备的正常运行。
  
  ◇ 厚积薄发,潜力巨大
  
  智能家居经历了近二十年的酝酿,如今趁着新一轮技术革命兴起的东风,俨然已经走向了前台。比起物联网的其他行业来说,智能家居代表的是庞大的家庭市场,毕竟,你可以很少去旅游,尽量避免去医院,出门靠公交地铁,但是,终归需要一个家。而智能家居的载体便是家。仅仅是在中国,这代表的便是数亿的家庭用户,哪怕其中只有十分之一使用智能家居,这也是一个庞大的市场。
  
  只是之前碍于各种原因,比如说成本,技术等等,智能家居还只是局限在一个很小的范围里面,物联传感首先推出了一系列物美价廉的智能家居产品,千元左右的价格,叩开了智能家居低端市场的大门,让智能家居具备了大规模普及推广的条件。根据分析师的预测,未来三五年内,智能家居市场将会迎来爆发式的增长,起码会达到千亿规模,成为新一轮的经济增长点。