处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013和2014十大LCD制造技术发展趋势

2013和2014十大LCD制造技术发展趋势
来源:EEWORLD 时间:2013-11-01

NPD DisplaySearch上海办公室,2013年10月31日---在过去的几年中,前沿的液晶面板制造技术已迅速从大尺寸电视应用向 高解析度 移动应用产品转移。

随着高端移动应用产品屏幕分辨率已超过400ppi且继续向更高分辨率迈进,移动应用产品液晶显示面板的制造其实在很多方面都比大尺寸液晶显示面板制造更具挑战。

此外,对大部分移动产品来说,化降低显示屏幕能量消耗是增加移动应用产品相对较短的待机时间的关键。

这也是NPD DisplaySearch研究报告DisplaySearch TFT LCD Process Roadmap Report的主要讨论内容之一,报告指出,2013和2014年顶尖 LCD制造技术 的发展目标主要是提高分辨率、降低能量损耗、提高画面质量(例如色彩饱和度和对比度)、符合人体工程学和降低成本。

表一、NPD DisplaySearch 2013/2014十大LCD制造技术


备注:上表中,绿色框线表示已投入使用的技术,橙色框线表示尚未决定使用的技术。

上述十大技术中,低温多晶硅技术(LTPS)、金属氧化物薄膜晶体管(oxide TFT)、染料型彩膜(dye type CF)和RGBW这些先进技术可以提高像素开口率,增加传输速度和亮度,同时或可以通过减少背光照明达到降低能量消耗的目的。

减少边框宽度是一个符合人体工程学的手持设备的重要发展趋势,特别是目前智能手机屏幕不断增大,而且7’’屏幕在平板电脑市场备受欢迎。LTPS和oxide TFT是减少边框宽度的主要技术,它们的高电子迁移率可以减少GOA(栅阵列)的电路尺寸从而减小外部边框。

先进的液晶模式和光学对准,特别是近在负型IPS/FFS液晶和IPS/FFS光学对准方面取得的进展,是增强传输速度和提高色彩对比度重要的发展趋势。这些技术可以相互结合,而且都有机会在即将面世的iPhone 6中使用。
以量子点(Quantum Dot)为基础的背光可以同时提高发光效率和色彩饱和度。相较于传统的提高色彩饱和度的方式,比如较多使用会影响传输速度的色彩抗蚀剂,这种方式更为先进。采用这种方式,100%NTSC色彩再现就可能以较小成本实现。由于这种技术可以大幅提高画面质量,品牌厂商对其技术发展趋势颇为关注。众所周知OLED在画面色彩上有很大的优势,而以量子点为基础的背光源可以向LCD面板提供相当于AMOLED的色彩表现。

在探索高质量画面和价格低廉的LCD道路上,规格和制造技术之间的权衡是永恒不变的主题。

许多新技术可以提供较好的性能,但制造良率低,而良率低也就意味着更高的成本。

换句话说,这些制造技术仍然需要很多专门经验和专有技术的成功利用。一个面板厂商可以使用这些新的制造技术,并不代表其他厂商也有能力使用。因此制造商就通过这样的方法而具有别的厂商不具备的竞争优势。

因为任何一种既能降低成本又能提高性能的生产技术可以同时向面板制造商提供两种竞争优势,所以它势必成为首要研究对象。

如今平板显示产品随处可见。随着NPD DisplaySearch报告中讨论的各种低成本、而质量、应用和使用舒适度更高的技术使用,将来我们的生活中势必会出现越来越多的平板显示器。

图一、乐金显示的“向世界展示一个窗口!”