处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

国内线缆庞大市场浮出水面 与安防结合发展被看好

国内线缆庞大市场浮出水面 与安防结合发展被看好
来源:中国安防展览网 时间:2013-10-30
    电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。据统计,目前我国大大小小的电线电缆企业有上万家,在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上大电线电缆生产国。但论排名统计,前5名的市场集中度仅为8.43%,前65名的合计占有率也只有30%。而英国12家公司就瓜分了该国电线电缆95%以上的市场,美国前10名公司的市场占有率达到67%……如此趋势,中国电缆企业必须坚定不移地走国际化道路,才能让中国线缆品牌响起来。
  
  国内线缆庞大市场浮出水面
  
  目前,全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元,而在全球电线电缆行业范围内,亚洲的市场规模占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场占24%,其他市场占9%。随着2013年的到来,中国电线电缆行业将迎来新的商机和市场。特别是随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,带动中国电线电缆行业的发展。
  
  进入2013年后,中国的电线电缆的庞大市场已经渐渐浮出水面,如何抓住历史的机遇,如何通过自主创新,加大技术研发力量以满足无论是轨道交通还是船舶建设、港口建设的需求,才是对中国电线电缆生产企业的考验。还是那句话,中国电线电缆市场应被中国的电线电缆企业抓住,切勿便宜了国外电线电缆生产企业。为此,中国的电线电缆企业应该积极联合,通过技术共享、经验共享、资金支持等方式,共同赢得国内巨大市场。
  
  除了轨道交通的大规模建设外,船舶建设同样为中国电线电缆市场提供了发展机遇。2000年我国造船产量为500万吨,到了2005年,提高到1200万吨,再到2010年,我国造船产量达到2500万吨。尤其是近年来,随着中央对于船舶制造重视程度的加大,未来的5-10年中,我国的船舶工业将以迅猛的发展势头增长。而处在产业链上游的电线电缆行业则更加迎来发展的机遇。
  
  但是船舶用电缆与轨道交通电缆的要求同样严格,由于船舶所处环境的特殊性,因此船舶用电缆基本都是无卤低烟型特种电缆,必须起码满足防火、防水、耐压、无毒等要求。届时,纵向水密封电缆、脐带电缆将有大展身手之日。而低烟电缆和软线、船用电力电缆以及船舶用通信信号电缆等特种电线电缆也将重放光辉。此外,军事用舰船及水下航行体包括鱼雷、诱饵侦察器等专用电缆也将迎来新生。
  
  随着船舶建设的扩大,对于港口建设的力度必然加大,因此港口建设工程(包括沿海和内河)所带来的庞大电线电缆市场更加不容忽视。随着港口建设的动工,又将带来电力电缆、照明电缆、通信电缆、电气装备用电缆、港口机械用电缆等巨大市场。
  
  线缆企业应多关注安防企业发展与合作
  
  电线电缆在中国是涉及到很多行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%,随着全国“平安城市”、“智能交通”、“智慧城市”等项目广泛关注和大力建设,除重点的发达城市安防需求市场不断扩大外,中西部地区及二三线城市的市场也很广泛,安防线缆作为连接安防设备间的重要纽带,扮演着重要的角色。模拟高线、HD-SDI摄像机等产品的出现,对安防线缆企业产生了不小的影响,同时线缆的干扰问题也一直是业内头疼的难题,线缆企业如何能摆脱这种瓶颈。
  
  “以安防为主要市场的线缆企业”的应对是个很实际的问题,目前在线缆企业中引起了关心,同时安防企业关注度也不断上升。以前接触过和合作过的线缆企业,都不是“安防为主要市场的线缆企业”,有的是以有线电视为主要市场,有的是以出口国外为主要市场,他们只关心产品销售多少和委托加工多少的合理利润问题,很少关心应用企业对线缆要求的适应性改善或升级,相互脱离是基本局面;
  
  “如何应对”问题说到关键核心,技术和市场的发展来源与应用的发展,线缆行业也不例外。相互合作,信息互相渗透;线缆企业与广大工程应用企业密切结合,是市场发展的必然趋势,安防论坛里经常看到这样的讨论:有人问他们用同轴电缆传输的图像有干扰,是什么问题,怎么解决?有人说改用双绞线传输,抗干扰能力强,造价低;有人说,该光缆吧,没干扰,现在价格也不贵;这就是单方面兜售,没有合作。
  
  工程实践中,同轴传输,双绞线传输,光缆传输,无线传输,都发生过干扰的案例,也都可以解决好,但也有不少人说线缆有问题;线缆企业应多了解干扰是怎么发生和解决的,不同的传输方式,应该是相互补充的关系,不是对立关系;线缆企业还应密切关注传输方式的发展,与传输产品创新企业密切合作;如果看到这对网络视频传输未来发展也具有长远意义,企业就应该主动关注和了解,进而合作,开发出适合高速、宽带和更高性能的线缆线缆企业与安防工程企业合作,共同揭露、抵制假冒伪劣线缆,也是正道。
  
  监控线缆“木桶法则”鉴别好坏
  
  良好的视频传输设计是视频监控系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生或处理高质量画面的摄像机、镜头、监视器、录像机,但是没有良好的传输系统,终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,终的图像质量将取决于整个系统中差的一环;而这差的一环往往就是传输系统。系统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备、并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。
  
  线缆的好坏鉴别,真正的检测是需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程实际中,我们又该如何去鉴别好坏:
  
  1、PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;
  
  2、检查屏蔽层编网:编数是否够?铜材编网,检查可焊性,镀锡铜电脑线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆;
  
  3、检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中;
  
  4、检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合;
  
  5、纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来。