处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Amantys:IGBT市场的“求生之路”

Amantys:IGBT市场的“求生之路”
来源:EEWORLD 时间:2013-10-30

目前使用多的 IGBT 栅极 驱动器 其工作电压范围为几十到几百伏不等。凌力尔特,飞兆半导体所推出的基本也都是几十伏低压驱动器,英飞凌前不久推出的产品也不过1200V。

对于这些公司而言,低压驱动器所适用的范围基本涵盖了我们所涉及到绝大多数领域。低压领域的市场需求大,市场前景也比较好,所以推出比较好的产品来占领低压市场是势在必行的。

但是,英国剑桥的一家电力产品公司 Amantys 的产品思路却恰恰相反。当其他产商都在争先恐后的抢占低压驱动器市场时,Amantys避其锋芒,专攻高压驱动器领域。这对于一家新成立不久的公司来说,不可不说是一条合适的生存之道。

Amantys成立于2010年,公司拥有一支在数字技术和电力电子的各个领域内都具有丰富经验、并在快速成长的工程师团队。

该公司总部位于英国剑桥。今年建立的上海办公室是公司在英国以外的首间全球销售和技术支持办公室,同时还建立了一个电力电子专业分销商和代理网络。

Amantys首席执行官Erwin Wolf先生表示:“全球对能源的需求没有止境,同时每年还在快速增长,这意味着对于可再生能源和不可再生能源,浪费都是大敌。”

目前Amantys产品专为各种中高压开关设计,其拥有的多项专利,能够提供高智能化的栅极驱动器,较传统驱动器提供更多功能。产品类别主要包括高压HVDC,马达驱动器,机车牵引,可再生能源转换器,不间断供电,混合动力和电动汽车。

Amantys致力于创建一种全新的电能转换方式,通过一个通用的数字界面提供前所未有的系统性能监管和控制功能,从而为电能开关的可靠性和效率提供显著的改善。

近日该公司宣布推出一款针对高功率模块的全新绝缘栅双极晶体管(IGBT)栅极驱动器,其工作电压为4500V,额定电流从400A至1200A,它专为支持包括ABB、Dynex、日立、英飞凌和三菱等制造商的模块产品而设计。

这一全新的Amantys IGBT栅极驱动器集成了Amantys Power InsightTM状态监测硬件和软件子系统,用以观察和报告关键性的电源开关特性。

“传统的栅极驱动器与系统的通信能力较差,反馈能力较低,适配性也不高。” Amantys中国区域销售经理Alex Barton表示。

状态监测硬件和软件子系统能够提高系统的通信能力。通过该系统用户能够在栅极驱动器运行的过程中了解驱动器具体的运行状态。
是否正常运行,是否出现故障,是否需要进行维护等等情况,都能够实时了解,及时对硬件进行控制(包括远程控制)。

凭借其独特的监控能力,Amantys Power Insight有助于客户在开发的每一个阶段观察和调整系统性能,直到设备调试和进入运行。4.5kV Amantys电源驱动器扩大了Amantys Power Insight的优势,包括提高针对更高电压应用的系统效率和可靠性等。

基于“通过设计简化电源”的理念,Amantys电源驱动器实现了完全集成,并可测量和输出现有PWM和故障接口的关键性能参数,大大简化了设计入选程。

相对于其他厂商的低压驱动器而言,Amantys所专注的高压驱动器的使用范围以及市场规模都相对较小。可能正是这个原因,大厂商投入不多,产品功能不够丰富,间接的为新晋驱动器生产厂商创造了生存空间。

在相对关注程度较少的领域提供功能较多的产品,这应该是Amantys这一初创企业目前所采取的生存策略。

毕竟对于当前的IGBT驱动器市场而言,产品功能过于单一是其软肋。初创企业既然不能够在竞争激烈的低压驱动器市场取得进展(品牌效应起到很大作用),那转而在高压驱动器市场寻求突破,也未尝不是一条可行之路。

“这次在中国向全球发布了4.5kV IGBT栅极驱动器,表明了这一区域市场对Amantys未来增长的重要性。” Alex Barton 表示,“我们今天还同时宣布了一系列新的中国分销合作伙伴,他们将与Amantys在上海的团队一道,携手推广业界独一无二的IGBT驱动器,在4500V IGBT模块中采用的Amantys Power Insight。在风力发电逆变器、工业驱动器、HVDC输电和机车牵引逆变器等应用中,我们已经看到对该产品的极大兴趣。”