处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

笙科推出新一代射频收发芯片,传输距离可达100米

笙科推出新一代射频收发芯片,传输距离可达100米
来源:电子工程专辑 时间:2

笙科电子日前发布适用于传输距离100公尺,数据量2 Mbps,高整合型的2.4GHz无线射频收发芯片。该芯片料号为A7137,A7137除了继承上一代A7125的超高接收灵敏度之外,并利用的CMOS制程将内建的PA功率推到10dBm,解决了长距离设计目标下,使用者必须增加外部PA电路的成本问题,A7137适合的应用包含,无线耳机、无线喇叭、家庭安防、多功能Smart Remote Controller、远距离Active RFID,以及无线航空模型等。

A7137支持FSK或GFSK调变,可操作于全球通用的2400~2483MHz ISM Band。透过一个缓存器的设定,即可进行换频,配合内建的自动应答机制,使用者可以轻松地实现跳频抗干扰的协议。 A7137的控制接口为常见的SPI,MCU透过SPI控制A7137的输出功率(max 10 dBm),读写FIFO等;A7137的Strobe Command兼容于上一代的A7105, A7125与A7130,使用者经由SPI下达Strobe Command,就可完成封包的收发,以及各种省电模式。A7137内建的LDO,支持2.0~3.6 V的工作电压 ,芯片内部不仅具备了Auto Calibration机制,还提供Thermal Sensor,Battery Detector 和8-bits ADC,自动 RSSI量测,封包AES128加解密运算器,封包侦错 (FEC 与CRC),FIFO Mode 或Direct Mode的收发机制等选项。A7137不需要SAW Filter或Balun,原厂提供的模块设计(MD7137-A01)只需少量的外部组件,便可符合FCC与ETSI的EMC规范。

A7137采用4 mm x 4 mm QFN-20 封装,针对市场区隔来说,新一代的A7137综合了各家品牌芯片的优点,充分提升芯片整合性,降低设计成本,欢迎索取IC样品与评估模块,并展开研发工作。