处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美商传威推出HDmobile收发器IC,支持USB、HDMI等接口

美商传威推出HDmobile收发器IC,支持USB、HDMI等接口
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-09

面向快速发展的消费电子和电信市场的半导体解决方案供应商美商传威TranSwitch公司日前宣布推出了HDmobile收发器集成电路(IC)。美商传威的HDmobile IC整合了USB、HDMI和DisplayPort接口,用一根电缆即可提供超高速数据连接和高清视频传输功能。HDmobile用世界一流的集成技术将行业的性能结合在一起,特别适合智能手机和平板电脑等空间紧凑和注重节电的移动应用。

据ELECTRONICS.CA称,USB 3.0将在2013年进入智能手机和平板电脑应用领域。美商传威的HDmobile解决方案支持USB 3.0标准,提供的数据传输速度可达目前USB 2.0设备的10倍。此外,据In-Stat预测,到2015年,全球智能手机和平板电脑总销量将达到12.5亿部,其中4.7亿部设备将配备HDMI或DisplayPort视频接口

美商传威总裁兼首席执行官M.Ali Khatibzadeh博士表示:“移动设备的功能现在达到了前所未有的水平,具备了令人难忘的视频和多媒体能力。无线多媒体将在未来几年推动智能手机和平板电脑的迅速增长,这将为美商传威带来一個巨大的成长机遇。我们相信,通过提供一项与众不同的、能满足这个市场需求的产品,HDmobile将有能力成为移动设备下一代多媒体接口的解决方案。”

经过优化的高集成度HDmobile收发器IC可在同一物理层提供USB 2.0、USB 3.0、HDMI 1.4和DisplayPort 1.2接口。拥有行业性能的HDmobile支持超高速数据和视频传输,提供高清和3D视频输出功能,还支持传输和充电同时进行。具备多模视频功能的HDmobile可以让智能手机和平板电脑与基于DisplayPort 的视频监视器和基于HDMI的高清电视无缝连接。

美商传威高级副总裁兼高速互联业务部总经理Amir Bar-Niv表示:“HDmobile为消费者和设备厂商提出了一个卓越的价值主张。移动设备目前普遍采用的USB 2.0接口难以很好地满足消费者的需求,因为数据传输时间长,且视频输出品质受限制。美商传威的HDmobile收发器IC提供了一项单通路解决方案,可以提供惊人的USB 3.0数据传输速度,基于HDMI和DisplayPort标准的高清视频,以及兼容USB 2.0的传统连接能力,将为移动设备消费者营造一个用户友好的环境。此外,这个解决方案还可以帮助移动设备厂商减少接口和收发器数量,从而简化设计并节约智能手机和平板电脑内部的宝贵空间。”