处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

解读新岸线的产业布局

解读新岸线的产业布局
来源:集微网 时间:2013-10-25
从技术层面看,通讯计算一体化的趋势愈发明显,从产业环境看,通信与数码产业正在逐步融合,而从终端市场来看,手机、平板的界限逐渐模糊。从2004年,核心研发团队就开始围绕计算和通信芯片的融合进行产品布局的 新岸线 ,在这个时候,对行业发展的准确预判越来越明显。

高集成度单芯片, 整套方案规划布局

今年9月27日,新岸线对外发布了两款芯片,AP+BP SOC的单芯片解决方案Telink 7689/7688、单芯片产品NL6621及相应的单芯片Wi-Fi解决方案。而这两款产品在香港参加秋电展上也引起了各方的关注。

Telink76XX将应用处理器(AP)与通信处理器(BP)高度集成在一颗芯片上,采用了异构低功耗高性能四核处理器,支持GSM/WCDMA双模制式,支持HSPA+,下行速率可达21Mbps,上行速率5.76Mbps,双摄像头支持,可达1200万像素。同时,该方案支持3G语音与数据功能,可用于平板电脑、智能手机和各种行业专用终端中。

当AP+BP放在一个单芯片上,高度集成化的芯片有助于简化板级设计,降低成本,并可以留出更多空间给电池。但将AP和BP集成在一个芯片里,却面临着两大障碍:一个是技术门槛,另一个是时间周期。通信、计算的融合已成必然趋势,单AP厂商的市场空间会越来越受到抑制。对于新岸线来说,克服这两大障碍确实耗费了大量的前期投入,却为以后市场的发展奠定了基础。

NL6621是国内首款Wi-Fi基带射频处理器合一的单芯片产品。NL6621具有成本更低,产品开发更加灵活的特点。NL6621集成低功耗微处理器(160MHz/32 Bit)且接口开放,无需外接MCU和SDRAM,并提供二次开发SDK,支持802.11 b/g/n/e/p,集成高度优化的TCP/IP系列协议栈,支持目前市场主流的WifiDirect、DLNA、Airplay等功能,同时还支持丰富的功能接口。超低功耗设计方面,基于场景进行智能功耗管理, 自动测量传输距离并调整发射功率,可以在不影响数据传输速率的前提下减少60%的功耗;自动探测传输空闲并进入休眠,可以减少高达95%的功耗,且待机电流仅为10uA。NL6621单芯片方案将主要应用于WiFi音响、智能家居、智能玩具、平板电脑等多种智能终端设备。

至此,新岸线已具有了涵盖应用处理器芯片,基带处理器芯片、Wi-Fi芯片,射频芯片,电源管理芯片等全套的芯片的产品设计和研发能力,这也是其成为全球为数不多的几家能够提供计算和通讯整套解决方案的芯片厂商。

从芯片到终端 新岸线打通产业链条

一个完整的手机应该包括以下几个部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。而相对于手机的技术解决方案来说,平板电脑的技术门槛会低很多。

在整个产业链条中,掌握着核心技术的上游芯片厂商无疑话语权。新岸线拥有3G、4G等核心专利超过百项,希望能够通过对产业链整合,缩短产业链,从而实现从芯片到终端产品的布局调整。通过整合产业链下游厂商,合理优化并控制整体成本,向市场提供性价比的整体解决方案。

新岸线相关负责人表示“我们目前具有应用处理器,基带处理器、Wi-Fi、射频、电源管理等整套方案,在此基础之上,从芯片、周边电子元器件,再到驱动、操作系统、软件等都可以由芯片原厂整合完成,芯片原厂可以直接提供给电子制造服务商一个完整解决方案。缩短了产业链条,更重要的是降低了终产品的成本,在激烈的竞争中,只有这样去做,才会在市场中获得更强的竞争力。“

目前,新岸线已经与中国仪器进出口集团公司、中标软件、恒森电子等企业签署合作协议。与此同时,在国家提倡整机与芯片联动的情况下,新岸线积极与整机企业充分建立联动机制,与多家平板电脑生产商和智能终端的整机厂家建立了紧密合作关系,为平板电脑和手机的发展提供有力的支撑。

从AP、BP、Wi-Fi,射频,电源管理芯片等全套芯片研发完成到全产业链重构,新岸线在经过了多年的布局耕耘之后,现在已做好准备一展身手,在市场中引发新一轮升级淘汰赛。