处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

专业市场辐射向民用市场 IP监控逐渐走上高清道路

专业市场辐射向民用市场 IP监控逐渐走上高清道路
来源:互联网 时间:2013-10-23
    IP高清监控从2010年开始处于市场推广期,随着上海世博会、广州亚运会、平安城市等大型项目对网络高清产品的应用,网络高清近两年来市场增长率达30%以上。这也说明了网络高清整体效果和解决方案已经被用户所接受。而且随着高清技术逐步走向成熟,网络高清产品的低照度、带宽问题已得到很好的改善,成本也呈下降趋势,可以说,高清正逐步走上正轨,模拟转向高清是一个不可逆转的趋势。
  
  IP高清监控的优势在于高清晰度、使用方便、不受干扰等方面,但不应忽视的是相对标清监控来说价格还较高,产品还未充分普及,固有市场接受度还需继续提高。IP高清监控主要的技术应用特点就在于其高像素带来的高清晰图像,而且通过网络传输可以很方便的实现多区域联网和远程控制,这对于安防监控来说具有非常重要的意义。
  
  IP监控从专业市场向民用市场辐射
  
  安防行业一直以来都是一个专业而封闭的市场,尤其是在IP摄像机的操作上,由于其安装、调试以及后续的系统维护都需要专业的技术支持以及IT网络知识,因而令到网络监控在国内市场的推广长期处于缓慢的状态。然而,近年来,在高清视频传输技术及无线移动终端大量普及等因素的共同促进下,消费型IP监控摄像机产品应运而生,并且逐渐走入大众消费电子市场。与以往的IP监控摄像机不同的是,这类产品的特点在于打破了人们对IP监控摄像机安装调试繁琐的负面印象,采用更加便利的安装设置方式,以适应普通消费者的使用需求。
  
  为了克服IP摄像机的安装复杂性,各家厂商都绞尽脑汁,例如通过无线移动产品的App应用软件、二维码扫描等方式,来简化安装流程,加速产品的普及。另外,对于消费型IP摄像机的另一个难题——使用者普遍要求可以随时在不同的地点实时观看到监控视频,但由于所监控区域或是观看所在位置的网络状况存在着各式各样的防火墙限制,虽然目前已有几种方案可以解决这类问题(如P2P网络穿透功能或是中继接点等),但厂商们仍在尝试用更简单的方式来处理。
  
  对于系统厂商和制造商而言,如何提高IP监控摄像机的安装简易性以及与后端NVR系统的兼容性,是产业需要持续努力的重要方向。
  
  此外,值得关注的是,IP监控摄像机迅速民用化的过程为产业链上的各级厂商带来了无限商机,同时由于市场范围的扩大,使得产品的价格朝着消费类电子产品靠拢,低价化成为大势所趋,这也要求核心芯片厂商能够不断推出更具竞争力的产品方案。
  
  IP监控逐渐走上高清道路

  
  IP高清监控从2010年开始处于市场推广期,随着上海世博会、广州亚运会、平安城市等大型项目对网络高清产品的应用,网络高清近两年来市场增长率达30%以上。这也说明了网络高清整体效果和解决方案已经被用户所接受。而且随着高清技术逐步走向成熟,网络高清产品的低照度、带宽问题已得到很好的改善,成本也呈下降趋势,可以说,高清正逐步走上正轨,模拟转向高清是一个不可逆转的趋势。
  
  IP高清监控的优势在于高清晰度、使用方便、不受干扰等方面,但不应忽视的是相对标清监控来说价格还较高,产品还未充分普及,固有市场接受度还需继续提高。IP高清监控主要的技术应用特点就在于其高像素带来的高清晰图像,而且通过网络传输可以很方便的实现多区域联网和远程控制,这对于安防监控来说具有非常重要的意义。
  
  覆盖范围更大,IP高清摄像机的一大优势就是,覆盖面更广,相同监视区域可以替代原有的多个固定点摄像机或全方位摄像机。这对于密集型场所,如机场安检通道、车站、地铁、商场出入口、停车场、工厂、银行柜员等,原来一般需要设计多个密集的低分辨率摄像机,来保护死角,而现在,部署IP高清摄像机是个不错选择。
  
  图像质量更好正所谓“细节决定成败”,IP高清摄像机采用先进的感光器使图像细节更加清晰,尤其对于移动物体来说,逐行扫描方式可以提供更好的图像质量,有效解决了隔行扫描带来的梳状模糊现象。可靠的图像质量细节=可靠快速的调查和分析,让视频存储海量的硬盘数据中全部是有价值的图像资料,这对于车牌、人脸识别等应用具有重要意义。相反,如果图像质量差,缺少细节信息,无疑会给日后的调查分析工作带来巨大的困难。
  
  多区域联网更方便与IP高清监控相配套的后端产品高清嵌入式NVR产品也变得愈加丰富,其在网络摄像机尤其是IP高清摄像机的普及中扮演着非常重要的角色,其主要功能是对网络视频流进行录像、存储,并提供实时显示和代理转发等功能,一般多采用嵌入式架构,硬解码支持多路网络标清或者高清摄像机接入。IP高清网络摄像机可通过IP网络使其互联互通性带来极大的提高,实现了多个平台的互联互通,可以整合整个社会资源,联动各个指挥中心和信息中心,实现了信息互通、资源共享、技术兼容,有利于整个社会资源的共享,对于各类事件的处理可以有效、快速的响应,即插即用的使用模式提供了灵活的扩展功能。
  
  关于IP视频监控系统
  
  IP视频监控系统又被称为网络视频监控系统,是随着人们生活水平的提高以及网络的不断发展而出现的,它能够将视频信息数字化,并通过有线或无线IP网络进行传输。相比传统视频监控而言IP视频监控的优势非常明显,比如可以使实时监控和录像等功能可以扩展到所有具备网络连接的地方,同时也使这类系统可以方便的与其他安防系统实现无缝集成。