处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Gartner报告显示Windows市场份额下降至15%

Gartner报告显示Windows市场份额下降至15%
来源:ccidnet 时间:2013-10-23
Windows 曾在计算机操作系统领域占有近乎垄断的地位,不过由于新设备的销售,该系统的 市场份额 如今已下降至15%。根据Gartner的报告显示,Windows的市场份额将永远无法回到15%以上。



Gartner还调查了台式机、笔记本电脑、超级移动设备、平板电脑和移动电话的全球销量。该机构表示,2012年,总销量2,217,440,000台设备中,Windows设备的销量为346,468,000台,这意味着Windows设备占15.6%。2013年,Windows设备的总销量下降4.3%,至331,559,000台,所占市场份额为14.3%。Gartner表示,2014年对Windows设备的销量而言将是较好的一年,将增长9.7%,而且这将主要得益于移动设备而非PC的销量增加,但即便如此,Windows设备的市场份额仍将在15%以下。

但Windows设备的销量不可能继续以9.7%的增长率保持增长,正因为如此, Windows设备也将不可能回到16%的市场份额。相比之下,安卓系统将继续保持其火热的增长率。2012年,安卓系统设备的销量为505,509,000台,占22.8%的市场份额。Gartner称 2013年的销量将增至879,910,000台,市场份额将增至38%。而在2014年,销量会增长更多,达到1,115,289,000台,市场份额甚至将达到44.8%。

与此同时,2012年,iOS和Mac OS X设备的销量为212,875,000台,占9.6%的市场份额。2013年,这一数据将增长到271,949,000台,市场份额将为11.7%。到2014年,销量将达到338,106,000台,市场份额将为13.6%,将仅比Windows的市场份额少1%,2015年时可能超越Windows。

导致这一切的原因是移动设备销量的增至及台式机和笔记本电脑销量的减少,而台式机和笔记本电脑仍主要运行Windows。Gartner表示,2013年,台式机和笔记本电脑的销量将从2012年的341,273,000台下降至303,100,000台,2014年将下降17.5%至281,568,000台,而移动设备的销量继续增长,2014年将增长16.2%,从2012年的1,866,380,000台增至2,168,259,000台。

这一切都很清楚地表明微软的下一任CEO需要解决公司的移动问题。只要微软在移动领域奋斗,该公司长期内仍将是一个“落后者”,而苹果和谷歌都将增长。