处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

长虹电视开始提供TV端H.265解码技术支持

长虹电视开始提供TV端H.265解码技术支持
来源:网易家电 时间:2013-10-23

    网络视频自诞生以来,就不断跟随用户视觉体验的优化而升级。除了关注视频本身“片源是否越来越丰富”、“内容是否越来越细化”外,消费者对“视频播放的清晰度与流畅性”也提出更高的要求。基于此,视频内容提供商,以及PC、手机、电视等终端产品制造企业,越来越重视在此领域的研发投入,不断向更高水平的网络视频传输技术发起挑战。

    目前,继国内迅雷看看、PPS等视频网站推出了H.265高清视频频道之后,长虹作为国内彩电企业,也率先于同行,首家支持TV端的H.265技术。在该技术的引领下,长虹旗下彩电产品有望掀起新一轮TV端视频传输的革命。

H.265登录 TV视频端  长虹个“吃螃蟹”

    H.265是ITU-T VCEG(视频编码专家组)继H.264之后所制定的新的视频编码标准,今年初,由国际电联正式批准通过。在保留H.264技术优势的基础上,H.265通过使用更先进的技术,用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,从而达到化设置。简单来说,在H.265技术的支持下,有限带宽可以传输更高质量的网络视频,同时,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。在节省流量和空间的情况下,让你拥有更快、更顺畅地在线收看1080P全高清、4K以及8K超高清视频的全新体验。

    相比此前H.263和H.264两代标准,凭借超高视频质量和超低码率的技术优势,H.265压缩标准将成为视频传输以及相关行业的方案。不过,新技术标准推出后,更多的是与网络视频运营商合作,PC端、盒子端等也有所布局,唯独TV端还未很好利用该技术。基于对视频传输领域的高瞻远瞩,长虹成为个“吃螃蟹”的彩电品牌,首家支持TV端的H.265技术,并将该技术应用于新产品中,加速彩电产品视频传输的技术升级与变革。

    通过动态画面测试效果, H.265与H.264编码标准的差别:相同图像下,左图为H.265效果,右图为H.264效果。由图可见,H.265标准下视频明显更加清晰,无噪点。


长虹电视借新技术升级  三大优势集于一身

    近两年,随着互联网、IT企业跨界智能盒子、智能电视领域,与传统彩电品牌抢夺“第四屏”的战争愈演愈烈,以电视为核心,家用电器“互联网化”的发展速度随之加快。电视作为电脑、手机、PAD之后的第四个互联网端口,也是用户收看在线视频的重要工具之一。

    据长虹相关技术人员介绍,H.265在用低的码率达到少的失真、传输所占带宽低于2Mbps以及兼容多种视频格式等方面的优势,可以加快在复杂网络运行条件下,在线收看视频的速度。同时在电视大屏化、超高清化的时代背景下,H.265技术达到的高质量视频输出效果,也有利于电视产品真正回归“看”的本质属性。

    此外,长虹通过电视产品特点相结合研发推出的TV端H.265技术,还具备“智能插帧”、“超清解码”、“格式全兼容”三大优势。据悉,搭载新技术的长虹简约智能电视,其运动图像清晰度可以提高8倍,达到“运动不拖尾,智能超高清”的水平;可以读取所有网络视频的2160P/1080P/720P各种超高清和全高清电影;并且实现WAV/TS等各类影视格式全兼容,实现“观看无障碍”。

    据悉,长虹支持H.265技术的产品即将在10月底批量下线,同时长虹将始终秉承以持续改善用户体验为中心的服务目标,并计划在后期持续为长虹电视用户提供海量的H.265高品质音视频资源,为用户提供更丰富、更清晰、更流畅的音视频服务,实现真正的完美视觉盛宴。

    近期,“中国科技城科技博览会”在四川绵阳盛大开幕,长虹在此次科博会上展示了包括“语音自助”、“室内定位系统软件”在内的多项高新技术。而长虹TV端H.265技术及相关产品的推出,将进一步夯实长虹在高科技家电产业领域的地位,同时为长虹“家庭互联网生态建设”