处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

QNX发布车内软件降噪技术,降噪效果提升50%

QNX发布车内软件降噪技术,降噪效果提升50%
来源:互联网 时间:2013-10-22

    随着IT技术的飞速发展,软件已经充斥在我们生活的各个角落,办公、娱乐、购物、理财、导航、防盗,简直是21世纪新好媳妇,“上得了厅堂下得了厨房斗得过小三打得过流氓”。软件可以做很多事情,但也并非无所不能,比如,你认为软件能制造一个安静的环境么?

    QNX认为可以。这家致力于车内技术的软件巨头,除了在给各家汽车制造商提供车载娱乐信息系统平台之外,又瞄上了车内降噪技术,于近日推出了一套有源噪声控制系统。

    这项技术要实现起来很简单,只要车里有扬声器和麦克风,QNX的有源噪声控制系统就能有用武之地,而不用管你的车载系统是不是智能、有没有操作系统,对硬件也没有特别的要求。

    那么它是如何进行降噪的呢?

    它的原理也很简单。我们都知道声波在传递过程中,如果遇到相位相反的另一组声波,就会相互抵消。QNX的有源噪声控制系统就是利用了这个原理。系统通过采集发动机发出的声音,然后通过车内的扬声器发出相位相反的声波进行抵消。车内的麦克风用于监测车内噪声大小并反馈给系统进行修正和调整。除了发动机的声音之外环境噪声也可以通过这套系统得到削弱。

    试验结果表明,在不对车辆进行改装或增加额外设备的情况下,系统能够降噪20分贝,比目前车辆上所使用的消音设备或硬件降噪系统的效果提高了50%。QNX表示,这种纯软件式的解决方案能够为每辆车平均节约60美元(折合人民币约366元)的制造成本。

    BOSE公司也有一套有源降噪设备,原理完全一样。不过BOSE的系统是通过硬件实现,需要前装在车辆上或者进行改装。目前在凯迪拉克CTS和讴歌上均有使用。

    QNX的降噪系统的好处在于其灵活性。开发人员可以通过专门的数字信号处理器,将它安装到无操作系统车辆的音频系统中,也可以通过应用处理器将它安装在配置了不同操作系统上,比如QNX OS、Windows和Linuxs。所以,它可以被嵌入到目前绝大多数汽车的车载硬件中,在不同品牌的车型之间通用,而无需针对每个车型制定特别版本。这给汽车的设计们提供了更多的发挥空间,对于没有降噪设备或降噪效果不好的车辆,也提供了一个简单经济的后装方案。

    现在一些狂热的汽车发烧友们一直认为,听不到发动机轰鸣的汽车完全让人提不起兴趣。所以,对于这些人来说,用软件来降噪就不用担心这个问题了,只要不选装就OK了。