处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新岸线推出基带芯片和移动计算芯片的“泰山”平台

新岸线推出基带芯片和移动计算芯片的“泰山”平台
来源:华强电子网 时间:2012-05-07
 

5月7日,中国的无晶圆厂半导体公司新岸线今日宣布推出包含了其WCDMA/GSM基带芯片Telink7619和移动计算芯片NS115的”泰山”平台。”泰山”平台的发布将使新岸线能够向包括智能手机、平板电脑、智能电视和云计算在内的移动设备市场提供创新的基带和应用处理器整体解决方案。

 

新岸线总经理俞伟表示:““泰山”平台的发布是新岸线与ARM合作关系的一个新的里程碑。这一合作伙伴关系使我们能够充分利用的ARM技术来设计特别适用于移动计算和低功耗通信环境的解决方案。我们非常期待通过和ARM的持续的紧密合作向客户提供可持续的产品路线图和具有用户体验的产品。” 

 

基于ARM9™ 双核处理器的Telink7619 WCDMA/GSM基带芯片拥有特别出色的低功耗设计,并且支持数字射频(DigRF), GMS/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA 14.4 Mbps/HSUPA 5.76 Mbps等模式。NS115移动计算芯片除了集成了处理性能高达1.5GHz的ARM Cortex™-A9 MPCore™ 双核处理器,以及ARM Mali™-400 MP 图形处理器,还集成了1080P高清的编解码处理器,同时支持Android 4.0操作系统。

 

采用了先进的ARM架构和技术(包括ARM Cortex-A9处理器优化包™)的NS115移动处理芯片,能够在保证一流的功耗效率的同时支持DVFS、 multi-Vt、 Multi-Vd等电源管理技术。NS115是新岸线的第三代双核Cortex-A9芯片,达到了到目前为止的性价比和功耗效率。配合POP封装方式,NS115还将同时支持智能手机和平板电脑。 

 

自2010年发布了基于2GHz Cortex-A9 MPCore 双核处理器的NS2816芯片后,新岸线成为了首个能够提供40纳米下的设计和生产ARM芯片的中国公司。

 

ARM市场执行副总裁Lance Howarth谈到:“ARM及其产业伙伴,如新岸线,正通过紧密的合作,满足消费者日益增长的希望通过指尖触控就能掌握世界的需求。”泰山”平台整合了 ARM微处理器、图形处理器、物理IP技术以及新岸线在系统级芯片设计上的专业,其高度集成、节约成本和低能耗的特点将满足消费者对下一代互联移动设备的需求和期待,并同时帮助新岸线响应互联设备领域的众多市场机遇。”