处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

光纤新技术层出不穷 安防监控应用备受关注

光纤新技术层出不穷 安防监控应用备受关注
来源:互联网 时间:2013-10-21
    光纤宽带产业是当前信息产业中成长快、发展空间的产业之一。加快光纤宽带网络建设能推进网络基础设施升级,提高自主创新能力,拉动相关产业发展,对应对金融危机,实现稳增长、调结构、保民生、促稳定,以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义。而光纤传输发展对于安防产业,同样具有进步性意义。
  
  光纤新技术层出不穷
  
  据相关媒体报道,英国南安普顿大学的研究人员制作出一种新型光导纤维,其能够以99.7%的光速传输数据。研究人员利用这种新型光导纤维实现了73.7Tbps的数据传输速度大约相当于10TBps,较当今先进的49Gb光导纤维的速度快了1000倍,且延迟率也大幅降低。
  
  据悉,真空中的光速为299792458米/秒,但在其他介质中的传播速度通常会慢很多。在用石英玻璃制成的常规光导纤维中,光速会放慢31%。事实上,光在空气中的传输速度反而快于玻璃,也正因如此,南安普顿大学的研究人员才使用了一种几乎完全填充空气的中空光导纤维进行传输。
  
  研究人员通过彻底改进中空设计克服了这一问题,使用了一种光子带隙边缘。这种新设计可以实现低损耗(3.5dB/km)、宽带宽(160nm)以及远好于常规光导纤维的延迟率,从而使得光线和数据的传输速度提升了31%。
  
  光纤监控应用备受关注
  
  进入21世纪以来,伴随着数字信号处理(DSP)技术和光纤传感技术的发展,一种全新的安防技术:光纤监控技术,在全球得到关注,并在欧美等国迅速得到推广应用。这种技术和现有的各种基于传统电磁效应,以点状布设为特点的监控技术不同,它采用了光纤作为侵入信号传感监测和信号传输合一的外部布设器件,通过光纤打造全方位传感网络,实现多区域、多形态(线形、面形、空间区域形)的振动探测以及语音拾取。该类监控技术具备的突出特点包括:
  
  ◇ 具有隐蔽性,易于布设。光纤自身是线形的柔性介质,可以隐蔽地,且对建筑非破坏性地布设于多种环境与区域,布设方式灵活自由,可以全面补充文博安防系统的周界报警、通道报警与空间报警三道复核防线。其隐蔽性也大大降低了入侵人员对安防设备的警惕性。
  
  ◇ 具有突出的防破坏性。正是由于光纤采用了隐蔽布设的方式,同时技术原理也具有保密性,不像摄像头和红外拦阻线等传统技术为人熟知,易识别、回避和破坏;同时,光纤探头无电磁辐射,更抗电磁干扰,基于电磁和金属效应进行探测的普通检测装置难以发现光纤探头,因此,光纤监控技术被规避和损毁的可能性极低,防破坏性极强。
  
  ◇ 光纤具有无中继传输距离长的优点,对能源依赖小,整个监控区域布设的传感网络均无需要电力供应,因此大大降低了电子设备可能会对木质或其它材料结构建筑构成安全隐患的风险。而且现场不需电力供给的系统也不必担心拉闸断电对造成的安防系统瘫痪。
  
  ◇ 不同于一般的线形或实物阻挡型探测系统易被避过的缺隙,光纤传感网络通过三维立体的协同感知功能,就像一张庞大的神经网络,从地上、地下以及空间进行语音拾取,能够准确的感知整个布设区域的异动以及声响,全方位的进行环境异动的入侵探测,并通过智能行为分析与模式识别,准确地进行分析判断,将可能产生误报的环境影响排除,保证系统作出高准确度的告知和报警。
  
  ◇ 光纤细小透明,将细小的光纤附着于展示物品上,或者隐蔽的埋设于展台下,都能够直接的对文物进行贴身保护,光缆自已的物理和化学特性,也不会给文物带来任何伤害,起到万无一失的安全监控目的。
  
  ◇ 光纤自身可以长距离分布式的连续对环境温度进行实时监控,作为安全监控的光纤同时可以作用温度报警监控。当文物周边的温度超出保存条件时,系统可以进行报警处理。
  
  ◇ 光纤本身是非金属的无源器件,不怕雷击电闪,在自然环境中,不会腐蚀,不怕雨雪,甚至可用于潮湿与水域环境。同时光纤传感器没有能量耗散,不会成为热源,适用于易燃易爆场所,满足高级别的防火要求。非常适合文博这类安全防范级别高、存在特殊安全要求的重要场所。
  
  ◇ 光纤语音监听不受各种电磁干扰,不会产生电子窃听设备常有的电流以及电信号杂音,能够高保真无时延的同步还原监听现场的响动。
  
  ◇ 光纤监控技术与现有的视频、红外等各套系统互不冲突,可实现兼容并用,真正的实现触到、听到、看到。
  
  目前,国内也有了系列光纤监控技术。2000年左右就有复旦大学等科研院校开始在光纤动态监控技术的研发,2005年开始有光纤类的探测报警产品投入试用。基于光纤动态传感技术并陆续有光纤入侵振动探测、光纤语音监听、光纤线路安全监控和光纤管道安全监控等系列产品面市,具有突出的特点。
  
  该类系统需要综合光电、材料、物理、电子、通信、计算机等多个学科,一般需要拥有深厚技术背景的科研院校主持研发。目前由我国完全自主研发,技术路线属于国际独创的该项技术已经填补了国内空白,并全面赶超了国外类似技术。多项技术成果在理论上和技术上都达到了国际水平。国家各部委、一些省市的科技部门、包括某些行业主管机构都已经开始力主该项技术的进一步深化与应用。奥运会与世博会期间均有该技术产品成功投入使用。