市场将如何发展尚不明朗。台湾制造商预测需求即将复苏,但香港大多数主要供应商则认为,需等到经济危机过去之后,人们有钱消费时市场才能见起色。在市场没有出现明显复苏迹象之前,买家不要期望这一行业有多大发展。然而,这并不意味买家的产品选择范围受到限制。在台湾,制造商在一些专用产品领域展开竞争,从四警铃控制器到个人保安用五合一警棍。香港主要供应低档产品。由于来自大陆的竞争,利润被压低至极限,但在一个很窄的价格范围内,仍有多种产品可供选择。
"这是一个不稳定的行业,如果报纸头版头条刊登关于绑架或谋杀之类的新闻,市场就火爆。而没有重大新闻时,市场就低迷。"LightakElectronicsCorp.的经理RobinChen说。
目前,单个重大案件不会引发个人报警用品市场的新一轮增长。SangMinInternationalCo.Ltd.的总裁HongYih-chang说:"随着经济危机持续,犯罪率升高,以及许多国家加强?械管制,市场对个人保安用品的需求将会增加。"他认为个人报警用品市场起动在即。
台湾的上一个市场高峰出现在1997年,当时台湾当地发生了一件轰动一时的绑架恐怖案,日本也发生了骇人听闻的谋杀案。那时,个人报警业一片繁荣,销售商提供从电击警棍到儿童安全报警器的各种各样产品。但不久,市场开始走低直至价格暴跌,使那些投入巨资的生产商叫苦不迭。后来,几乎没有新的制造商出现。但对海外进口商来说也有好消息,那就是留存下来的供应商已重点针对海外市场,致力满足国际买家的需求。
小型化和多功能
与岛内消费电子制造商一样,台湾的个人报警产品制造商也面临产品特色化的压力。这意味着产品要小型化、多功能化以及面向专用市场。台湾产品不能单从价格方面与人竞争。
对Lightak公司而言,产品的卖点是外形和尺寸。Lightak致力于生产钥匙链报警器,产品小得可以接到一个拉链上,但声音大得可以吓倒对方。FOB价格为2.20美元至3.50美元。Chen说:"有时你处于危险环境,但无法大声喊叫。这时,这种报警器可帮你引起别人的注意。它很容易使用,能发出灯光和噪音。"该蜂鸣器大小的产品装有一个闪光灯和一个可拉动触发的110dB至115dB报警器。
SangMin是一家个人保安产品制造商,成立于1983年,主要生产多功能五合一型保安警棍,70%外销。1999年推出的警棍包括一个闪灯、电击装置、报警装置、胡椒油喷射装置,以及一个可切断电源的拉环。
Hong认为后一项功能是重要的安全功能。在警棍被别人抢走时,你可以使警棍失效。电击器件发出的电流为50A,一分钟之内足可将对方击退。Hong说它不会产生副作用。气体存放在报警器内的一个盒子内,有一个安全阀防止意外泄漏,其成分为普通的胡椒油。
Hong说,SangMin公司的所有产品都经过了台湾有关部门的认证,符合岛内和国际要求。买家也要注意产品是否符合本地市场法规。
Siang&SiuCo.Ltd生产的RF控制警报器定位在专用市场,价格偏高。该公司的先进产品是儿童使用的控制型号。他们也生产双功能行李/个人报警器。它可装在一件行李上,当行李被移开4至6米时,就会触发100dB的蜂鸣器。该控制单元还包括一个能用密码保护的触发器,允许使用者遥控报警装置。警报持续时间1小时。
新兴儿童报警器市场
儿童警报器是近才兴起的创新产品,这个市场之所以异常火爆与近发生的两起不幸事件有关。在英国,两个离开母亲的儿童在商店外被人诱拐和谋杀。美国也发生类似不幸案件,幸好谋杀未遂。
"一个欧洲儿童在迪斯尼乐园被绑架,他的母亲在绑匪将他带出公园前将他救出,这更是一个重大新闻。"台湾Siang&Siu.总经理DennisHuang说:"欧洲和美国儿童报警器市场已经启动。"
Siang&Siu生产监测父母和儿童之间距离的RF警报器,当儿童离开父母的距离超出4米时就发出警报。Huang说,与那些仅在父母端作响的产品相比,该警报器在儿童端也能发出声响,这样父母就能找到孩子的行踪了。
该系统的工作频率为300MHz至500MHz,现有三种型号。有一个、两个或4个儿童端和一个控制器,一对一型号FOB价格为30美元,一对二为37美元,一对四则为55美元。小订单为200件,交货期45天。
Siang&Siu的产品100%供出口。该公司决定放弃当地市场,原因是当地市场不仅规模小,而且难以预测。日本是主要的目标市场,该公司向聋童协会销售具有振动功能的控制系统。
香港供应基础受到双重打击:一方面来自大陆的价格竞争,将利润压至极限。另一方面,经济状况不佳导致亚洲市场萎缩。对大多数供应商而言,个人报警器只占他们总产量的5%至10%。
为了同大陆产商竞争,BenestockCo.去年降价12%以上;SunFuCheongElectronicsCo.Ltd则削价10%;EystonCo.Ltd和RemotecTechnologyLtd则努力稳定价格,期望以质量取胜。Benestock和Sundial坦率表明,再降价就无利可图了。
BenestockandSundial暂时搁置了其新产品开发计划。市场经理DanielYue说,Benestock只是谨慎行事,虽然该公司加入这一行仅一年时间,但月生产能力已达到1万件。Sundial也在观望市场,该公司曾考虑开发一种小型钥匙链警报器。现在看来,开发计划只能拖到个人警报器市场复苏时再作考虑。
面向低档市场
香港供应商提供多种产品,但价格范围很窄。的FOB报价为10美元,可购得一个行李警报器或一个驱狗器。低的报价为1.50美元,产品是一带闪光灯的袋装警报器和120dB警报器。
SunFuCheong公司的产品有10多种型号,包括10美元的带振动触发装置的RTA-2012行李警报器。
该产品包括一个工作范围为15米的遥控传感器,一个可指示工作状态的LED。该公司还生产驱狗器,工作范围大约6米,可发出25kHz的高频信号。
Remotec瞄准女性用户,生产4种出口至美国和欧洲的个人警报器,畅销的ST-1060型号售价2美元,具有特大声量140dB警报器。钥匙链式ST-1030P型号的尺寸为69.5x43x16mm。该公司还生产一种FOB价格为2.50美元的115dB警报器。
Lam指出,产品趋势是向小型化发展。但他又指出,小型化产品需要较小的电池,这会影响报警器的连续工作时间。消费者趋向喜好纤巧型,奇怪的是他们仍然偏爱大电池供电的大型保安产品。
Benestock也注意到这种矛盾现象,他们正在观察,看市场终会向哪个方向发展。Yue说,事实上,小电池不方便充电是另一个因素。Benestock进入个人报警器行业仅一年,只生产一种带闪灯的拉环报警器。价格约为1.60美元,包括单色标识。
Sundial也只生产一种带一个120dB的警报器的防水拉环式产品。公司主管DanielLi说:"我们不是只在盒盖上加一个橡胶环,而是先对内部元件进行了防水处理。这样就更安全、防水性更好。"
这种产品已取得CE认证,目标市场在欧洲。新加入的PowerViewIndustrial公司应用户要求在其家用保安产品系列中加入了个人警报器。销售经理M.K.Chan说,该公司已开发了带有恐慌按钮和闪光灯的鼠形120dB警报器。该产品针对礼品市场,价格约为1.5美元。
Eyston避开个人警报器市场,只生产便携式烟雾探测器,供旅行人士使用,连电池重约100g。它并入一个离子探测器,具有85dB警报器和一个紧急按钮和一个测试按钮。该产品已获得Ce认证。