处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

未来的移动支付技术 生物识别或成为导向

未来的移动支付技术 生物识别或成为导向
来源:物联中国 时间:2013-10-17

    如果你还在捧着现金或者怀揣鼓鼓的钱包去逛街,那真的是太落伍。刷卡时代已经来临很久,现在大家都已经迈向更便捷的大路了——移动支付。

    现在市场上的移动支付技术有很多种,他们的技术原理不同,所以使用上也有一定的差别,这里主要从用户习惯的角度去对比这几种移动支付方式。

NFC

    NFC是RFID技术的一种演变,它集成了标签和读写器的功能。现在很多手机都在加入NFC技术,而且POS机也在慢慢加装NFC芯片。在使用NFC支付时,只需要像刷卡一样,将手机靠近带有NFC功能的POS机上即可。这种方法不需要输入密码,支付过程仅需2-3秒,非常方便,而且符合用户的刷卡习惯,所以这是目前主推且主流的移动支付技术。

蓝牙

    蓝牙技术几乎在所有手机上都有,所以它占据了用户习惯和份额先入为主的优势。在移动支付方面,苹果还专门基于蓝牙技术开发了i-Beacon协议。相比较NFC技术,蓝牙的传输距离更远,因而使用起来更加方便,并且能够节省成本,在一片区域中覆盖i-Beacon网络,还可以增加定位等更多的应用。不过目前支持i-Beacon协议的只有iOS7和Android4.3系统,还有待开发。

    总的来说,i-Beacon有苹果做靠山,所以肯定能得到一定程度的推广,不过能否站得住脚,就要看普适程度和用户习惯培养了。毕竟蓝牙经过这么多年的发展,随着移动互联网和wi-fi的普及,已经在沦为鸡肋,很多用户已经不会用蓝牙了。

生物识别验证身份

    穿戴设备包括手机的移动支付方式非常多样,这种多样化主要体现在身份验证上。身份验证的目的和密码一样——确认付款方是否为用户本人。现在生物识别技术越来越成熟,成本越来越低,也不需要用户记繁琐的密码,因此在不知不觉中受到很多人的重视。

    在当下的穿戴设备中也一样集成了一些生物识别方式,甚至于凭借脉搏也可以知道用户的身份。可以说,随便挑选一种,都可以去带密码。现在的信息系统和平台太多了,密码往往会记混,使用生物识别,一切都解决了。

刷卡

    刷卡是目前广泛和基础的移动支付手段,而且在很长一段时间内,它依然会是移动支付广泛的途径。一方面大型的金融公司在互联网上并未有诸如支付宝这样非常成熟的体系和制度,另一方面,整个社会的转型是很缓慢的。就连电视剧里也到处是这样的场景:主角拿着卡,喊道“服务员,买单”。

    不过刷卡消费依然要输入密码,所以它也是会被摒弃的。

    未来的移动支付技术,肯定是生物识别为导向。