处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

DCCS发布新一代i砈OCV2.0 引领业界安防技术

DCCS发布新一代i砈OCV2.0 引领业界安防技术
来源:互联网 时间:2013-10-17
    自从神州数码控股与成都索贝合资组建神州数码索贝科技有限公司(简称DCCS)以来,DCCS充分整合双方在安防领域的优势资源,利用其强大的技术实力和营销能力,以及在我国智慧城市建设方面积累的深厚实践经验,取得了不少成绩。近日,DCCS又发布了i³SOC(SecurityOperationCore)智能安防管理平台的新一代升级产品i³SOCV2.0,再次为推动我国安防技术水平的提升做出了积极的示范效应。
  
  i³SOCV2.0平台采用中间件技术,将小、中、大、超大型安防平台融为一体,同时提供丰富的增值应用。通过中间件,可实现跨平台的,针对多种应用的灵活搭配的集成方案,使得安防平台具有规模的可伸缩的特性,并可按用户需要,积木式组合和嵌入各种应用模块。i3SOCv2.0中间件平台可基于合作、共享的理念,对合作伙伴提供标准化、系统级开发接口,在可控的工作量范围内,充分利用平台应用功能,开发出具有不同行业特征的应用平台。通过i3SOCv2.0平台可实现i3平台与合作伙伴、集成商、代理商和客户形成“开放共享、合作共赢”的良好生态链。
  
  新系统在软件性能上获得极大提升,具有很强的兼容性和开放性。更为重要的是,它从通用型产品转化为客户应用型产品,对整个行业来说,这都是一种革命性的转变,代表着技术上的突破,通过该中间件平台带给客户不一样的使用价值,使该系统用户能够依据具体应用场景对各层面的模块进行增删,确保了合理的使用架构和高效的执行效率。
  
  NVR数据处理能力十倍增长
  
  i³SOC智能安防管理平台是DCCS安防系统中连接应用终端和后台服务管理模块的中间件平台。它采用标准化管理架构,实现安防平台、应用模块、第三方系统的互通,提供完整的安防监控看、存、管、用的业务流程规范。
  
  安防领域有一个困扰行业的普遍性问题,就是一个管理平台无法满足每个项目的不同需求,因而定制化的需求很多,要投入很大的资源,也无法实现高效的应用交互。这对服务提供商和客户来说都是一个比较大的问题。DCCS的i³SOC平台升级前就是一款通用型产品,对快速变化的市场需求相应较为吃力,i³SOCV2.0平台解决了这个问题。它以原有安防业务基础平台为主体的模式,变为可灵活应对市场需求,对用户的业务模式进行拆分,系统从满足单一行业用户通用化需求,提升至可轻松响应多行业应用需求,通过主辅功能组合封装模式实现,来满足不同行业客户的应用需求,革命性地完成了从通用型产品向客户应用型产品的智能化转型。
  
  升级后的应用型系统,能提供不同组合性的系统集,它采用创新性的分层体系架构,具有耦合性低、相对独立稳定、易裁剪等特点,不同行业的客户能依据实际项目需求,对各层面的模块进行灵活组合,确保了合理的架构和高效的运行率。
  
  新一代i³SOCV2.0采用i3SMP多媒体基础平台,使平台性能较上一代获得极大提升,它优化了流媒体并发访问性能,大幅度提高了流媒体的处理能力;同时采用GPU CPU硬件并行加速的模式,极大提升了高清视频的解码能力,相比较行业平均水平,i³SOCV2.0的高清转发和解码性能提高了5-10倍。
  
  以高清8M1080P为例,与索贝i³上一代产品对比,原有某款NVR产品媒体数据处理能力为22路,升级后提升至256路,提高大于10倍,与业内一流厂家同类型产品对比,提升约8倍左右。另外,以原有某款解码MAT产品为例,高清解码能力为4路,升级后提升至16路,提高近4倍,与业内一流厂家同类型产品对比,至少提升约6倍。
  
  高兼容高开放广泛应用于各行业
  
  一个安防项目要包含前端的应用终端、中间管理平台和后台服务模块,涉及很多设备,而一般情况下一个项目会都会采用多个厂家的设备,这就给方案商带来兼容性难题,如何实现各厂家设备的快速集成与整合成了方案的关键。
  
  DCCS针对此问题投入大量研发资源,使得升级后的i³SOCV2.0平台具有极强的兼容性和开放性。它能很好地兼容不同厂家的设备及协议,同时对外提供了一套标准的协议及软件开发工具包(SDK),以满足其他厂商的集成及二次开发的需求。此外,i³SOCV2.0平台满足GB/T28181-2011标准协议,能快速与其他厂商的平台进行对接,实现了系统的互通互联,同时它还符合onvif、PSIA等行业规范,能实现各厂家设备的快捷集成与整合。
  
  新平台延续i³SOC的一贯特点,能广泛应用于各行业,目前DCCS在平安城市、智能交通、金融网点、智能楼宇、园区、电力、监狱等,都有成熟的应用。
  
  此外,i³SOC采用了系统全程智能的理念,实现了传输智能、存储智能、实时智能、事后智能以及业务流程智能。在客户端的应用上,新平台也增加了很多功能,比如画中画、软拼接、报警过滤、平行域用户同步、多种类型地图应用的支持等。
  
  DCCS此次平台系统升级为业界带来革命性的改变,将通用型系统转变为针对客户应用为核心的产品,引领行业技术发展趋势。客户可实现小投入、大产出的效益,在硬件配置相当的情况下,新平台性能极大提升、大幅提高了硬件的高清流媒体转发处理及转码性能,从而大大降低了硬件成本,让客户的投资产生更高的价值。