处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

恩智浦推出首款支持超快速模式规格的I2C总线控制器

恩智浦推出首款支持超快速模式规格的I2C总线控制器
来源:华强电子网 时间:2012-05-04
 

5月3日,恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq:NXPI) 近日推出业界首款高性能I2C总线控制器,该控制器可以同时支持快速模式Plus (Fm+) 和全新的超快速模式 (UFm) 规格,新规格的发送数据传输速率可达5 Mb/s。PCx966x系列产品为每个通道提供4.25-kB的超大数据缓存,可以大幅减少主机处理器的中断,并专门针对重复性、数据密集型LED控制器和步进马达 (如游戏行业) 应用中的高效I2C设计而优化。

 

I2C总线是恩智浦 (前身为飞利浦半导体) 在30多年前发明的,其用一种基于简单双线格式的直观且强大的串行结构取代了复杂的并行接口,为芯片到芯片通信带来了革命性的变化。I2C总线继续广泛用于计算和企业设备中的系统管理和控制,以及便携式和消费应用之中,因为它可以减少IC占用空间,从而降低系统成本。全新超快速模式 (UFm) 的工作速率为5 MHz,是一种单向推挽式串行总线,非常适合驱动不需要反馈的LED控制器和其他设备。凭借的UFm和Fm+总线控制器,恩智浦改进了对大型复杂数据传输的管理,提高了抗电击能力,从而极大地增强了日本弹球盘、老虎机等游戏系统的I2C性能。

 

积极评价

 

恩智浦半导体接口产品国际产品市场经理Stephen Blozis表示:“像日本的弹球盘和老虎机一类的专业游戏需要耐用性的解决方案,能够在减少主机处理器中断的情况下,实现极快、复杂的大规模数据传输。通过推出同时支持超快速模式和快速模式Plus的I2C总线控制器,恩智浦在满足这一市场日益增长的需求方面始终走在前列。我们全新的UFm总线控制器可以处理达5 Mb/s的数据传输,将极大地提升高级游戏系统的性能,并为大型LED显示器提供新的架构方案。”

 

事实/重点

 

PCx966x I2C总线控制器的主要设计优势包括: 轻松对微控制器进行编程,实现重复性、数据密集型应用大规模数据传输可使系统微控制器的中断减少,同时加快加载周期用一个串行序列多可以实现与64个从机通信支持JTAG。

 

边界扫描

 

全新I2C UFm和Fm+的技术特性包括:从并行总线到I2C总线的协议转换器和接口用推挽图腾柱输出在超快速模式 (UFm) 通道上实现5 Mb/s单向数据传输用开漏输出在快速模式Plus (Fm+) 通道上实现1 Mb/s双向数据传输每个通道各有4,352字节的缓存序列回路控制功能支持自动重新发射保存起来的序列触发器输入使串行通信与外部事件完全同步 产品系列和上市时间所有产品均已发布,并通过全球经销商提供样品。