处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PC将死?英特尔频频出手非PC市场

PC将死?英特尔频频出手非PC市场
来源:eefocus 时间:2013-10-15

PC 将死的传言早就在江湖上传开了,各大PC厂商纷纷寻找出路,联想在PC+的路上大步前行,戴尔私有化闹了不是一天两天啦……

就连 微软 也一夜之间收购了诺基亚,玩起了硬件结合,当然,不是PC的硬件结合。Wintel联盟的另一个主角也不甘坐等PC死后的惨淡。近期, 英特尔 频频动作……
推“夸克” 进军物联网 布局可穿戴式设备
在前段时间英特尔秋季IDF上,CEO Brian Krzanick宣布了Intel新的产品线——夸克(Quark)。英特尔用夸克来描述一个器件,英特尔希望这个器件可以是组成计算设备的基本元素,并且是被用在不同种场合中。
“我们真的不想错过下一波技术大潮,”英特尔总裁蕾妮 詹姆斯(Renee James)表示。这波技术浪潮,指的就是物联网,当你的取暖炉在零下20度时候启动,或者在水管发生危险后关闭洗衣机,而这些操作都是你可以在远程通过手机应用执行的。
未来结合传感器、射频的处理将会很流行,而英特尔所做的就是为开发者提供廉价的低功耗处理器,可以肯定的是,所有夸克都将使用传感器并且具备无线电通信功能。当然不一定是LTE,而是简单的一些格式。(比如英特尔推出的集成WiFi的双核Atom等)



“英特尔将进一步切入更低功耗计算设备领域,塑造并引领计算产业的未来。”科再奇给在场的开发者和媒体描绘了一幅宏伟蓝图。
此前英特尔曾错失发展智能手机芯片的良机,似乎为了避免重蹈覆辙,英特尔此番也宣布了进军穿戴式设备与物联网芯片领域,成立了新的Quark产品线,并表示Quark将是一个开放式的架构。

重塑数据中心 反击ARM
ARM企图蚕食英特尔具有霸主地位的服务器市场的目的早已昭然,错过了移动芯片先机的英特尔正在进行反击。
9月23日,英特尔在北京举行凌动处理器C2000产品家族产品解析会。据英特尔中国产品平台事业部总经理BrentYoung介绍,C2000产品家族产品及相关技术可为微型服务器、冷数据存储及入门级网络等对效率及灵活性要求苛刻的数据中心基础设施提供支持。




英特尔数据中心及互联系统事业部副总裁、数据中心市场部总经理ShannonPoulin表示,作为重塑数据中心战略的重要组成部分,英特尔专注基于“至强”以及“凌动”芯片提供的针对工作负载优化的平台解决方案。S凌动处理器C2000产品与九个月前推出的代基于凌动处理器的服务器系统芯片相比,性能提高了7倍。
“随着智能手机市场的发展,对于互联网公司等企业的服务器需求也在增加,这部分市场未来是很大的。”IT分析师孙永杰接受采访时表示,ARM在智能手机上的低功耗塑造了其品牌优势,这种服务器市场的趋势对于ARM而言某种程度上也是机会。
而在这样的市场趋势之下,ARM透过其招牌式的低功耗的处理器核心架构,也在积极地在服务器市场进行布局。据了解,目前采用ARM架构的服务器半导体厂商已有七家,其中有五家已推出ARM架构的服务器芯片,另外两家的解决方案将于明年发布;而OEM厂商也有包括惠普等12家厂商。ARM方面此前曾表示,预计将在2017年抢下这个市场10%到15%的占有率。
不过,英特尔X86架构已长期占有服务器市场,ARM想要在短时间内切入并且占据一定的市场份额并不容易。这就好比目前英特尔进军ARM联盟几乎垄断的移动智能终端芯片领域同等困难。
推英特尔凌动Z3000 主攻移动设备
英特尔公司在移动领域的新品层出不穷,今天正式发布了其的系统芯片(SoC)处理器系列,研发代号为“BayTrail”。移动时代,人们的生活方式也在发生改变,英特尔致力于开发能够为移动人群带来出色体验的技术,“BayTrail”处理器系列应运而生。




基于英特尔2013年5月推出的低功耗、高性能“Silvermont”微架构,“BayTrail”处理器系列是英特尔首款3-D三栅极22纳米四核系统芯片,也是英特尔迄今为止面向平板电脑和其它纤薄移动设计功能强大的产品,在性能、电池续航时间、图形处理能力和丰富功能之间实现了完美平衡。受益于Silvermont微架构的灵活性,英特尔能够针对平板电脑、二合一设备、入门级笔记本电脑、台式机和一体机市场推出该平台的多种产品。“BayTrail-T”是面向平板电脑及二合一设备的下一代22纳米四核英特尔凌动系统芯片。“BayTrail-M”和“BayTrail-D”则属于面向创新型入门级笔记本电脑、二合一设备、台式机和一体机的英特尔、奔腾和赛扬处理器系列。[next]

英特尔凌动Z3000处理器系列(研发代号为“BayTrail-T”)是英特尔迄今为止面向平板电脑和其它纤薄型移动设备推出的功能强大、性能卓越的系统芯片,也是BayTrail系列中功耗低的平台。