处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电源管理半导体市场面临新的开始

电源管理半导体市场面临新的开始
来源:中国电力电子产业 时间:2013-10-14

这是继6个月萎缩以来的首次增长,将是 电源管理 产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。

相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷,而无线产品也让PC难以招架,拖累了 电源管理芯片 产业。由于PC销量减少,PC生产商削减电脑产量,进而减少对电源管理 半导体 的需求。

今年,数据处理以及使用电源管理芯片的消费领域将继续保持疲软。但IHS认为,无线和工业市场将表现强劲,预计足以维持整个下半年增长。

在无线领域,电源管理半导体对于智能手机与平板电脑非常关键,这些设备的电源的续航时间必须化以方便使用。对于工业应用,电源管理对于确保复杂流程及机械中的能源使用效率非常重要,尤其是今年面向建筑和住宅控制以及汽车照明的各种工业应用领域,增长将比较强劲。

今年电源管理半导体营业收入将比2012年增长4.8%,而去年则是下降8.2%。

电源管理半导体市场包括电子系统中专门用于转换、分配和管理电源的各种产品。在这些产品中,有电压调节器和参考电压芯片以及电源接口等电源管理集成电路,还有电源接口IC与专用电源管理IC。其它重要的电源管理产品包括电源分立器件,比如大于1W的功率晶体管、大于0.5A的整流器、半导体闸流管。

这些半导体用于多种行业,包括能源产生与分配、军用与民用航空、家庭音响系统部件、医疗电子与汽车应用。在人们熟悉的消费领域,使用电源管理芯片的常见设备包括数字机顶盒、液晶与等离子电视、游戏控制台、平板监视器和PC服务器,以及手机、平板电脑和普通电脑。